Tip / Sign in to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

Kenshow
Level 8
Level 8
50 solutions authored 25 solutions authored 10 solutions authored

Hi,               

I would like to translate KBA222472 into Japanese.

Please confirm to my work.

Thanks,

Kenshow

2 Replies
JennaJo
Moderator
Moderator
Moderator
1000 replies posted 750 replies posted 500 replies posted

Hi, Kenshow-san

Sorry for late response.

Confirm to work this KBA.

Thanks

Jenna

Jenna Jo
0 Likes

Hi Jenna-san,

                                

Japanese translation was over.
Please check below.

Original KBA:

Flash Location of Bonding Information in PSoC 4 BLE – KBA222472

Thanks.

Kenshow

==============================

タイトル: PSoC 4 BLEのボンディング情報のフラッシュの場所 – KBA222472

バージョン:**

質問:

PSoC®4 BLEのフラッシュに保存されているボンディング情報はどこにありますか?フラッシュを「Full protection」にすることを除外できますか?

回答:

PSoC 4 BLEでは、コードを変更するたびに場所が変わる可能性があるため、結合データの場所を見つけて除外することは困難です。

回避策は、リンカースクリプトにパッチを適用し、.cy_checksum_excludeセクションに定数アドレスを割り当てることです。ボンディング情報は、「cyBle_flashstorage」をCY_SECTION ".cy_checksum_exclude")に配置するように構成されています。

1. PSoC CreatorBLEを使用してプロジェクトを開きます。

2.生成されたリンカースクリプトを、「Generated Sources」以外のプロジェクト内の場所にコピーします。

3.ワークスペースエクスプローラーでプロジェクト名を右クリックし、[ Build Settings…]を選択します

4.「リンカー」ツリー項目を開き、「Custom Linker Script」を選択します。カスタムリンカースクリプトのパスと名前を入力します。

5.カスタムリンカースクリプトを変更して、「.cy_checksum_exclude」セクションを固定アドレス(0x1fc00など)に配置します。フラッシュ行の境界に合わせて任意の値を選択できます)。

GCCの場合、cm0gcc.ldファイルの次の行を変更します。違いは赤で強調表示されます。

修正前

    .cy_checksum_exclude : { KEEP(*(.cy_checksum_exclude)) } > rom

修正後

    .cy_checksum_exclude 0x1fc00: { KEEP(*(.cy_checksum_exclude)) } > rom

6. これで、ボンディング情報をフラッシュに保存するために選択した制限までのバイトを完全に保護できます。

==============================

17-July-2020

  Kenshow

0 Likes