Tip / Sign in to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

Community Translation - FX3 + FPGA + HelionVision ISP-Based Industrial Camera Reference Design – KBA222700

Kenshow
Level 8
Level 8
50 solutions authored 25 solutions authored 10 solutions authored

Hi,               

I would like to translate KBA222700 into Japanese.

Please confirm to my work.

Thanks,

Kenshow

0 Likes
2 Replies
JennaJo
Moderator
Moderator
Moderator
1000 replies posted 750 replies posted 500 replies posted

Hi, Kenshow-san

Confirm to work this KBA.

Thanks

Jenna

Jenna Jo
0 Likes

Hi Jenna-san,

                                

Japanese translation was over.
Please check below.

Original KBA:

FX3 + FPGA + HelionVision ISP-Based Industrial Camera Reference Design – KBA222700

Thanks.

Kenshow

==============================

タイトル: FX3 + FPGA + HelionVision ISPベースの産業用カメラのリファレンスデザイン – KBA222700

バージョン:**

サイプレスは、FX3およびLattice社の ECP5 FPGAHelionVision ISP IP を使用する産業用カメラアプリケーションのリファレンスデザインを提供します。この記事では、この産業用カメラシステムのリファレンスデザインのアーキテクチャ、機能、デザインの詳細について説明します。このリファレンスデザインは、FX 3Lattice社のECP5 FPGAを組み合わせた実装を示し、イメージセンサーとUSBホストシステムをインターフェイスさせます。

HelionVision ISP IPは、ECP5 FPGAに実装され、パラレル/ LVDSイメージセンサーをインターフェイスし、イメージデータを処理し、FX3GPIF-IIインターフェイスを介してストリーミングします。次のブロック図は、カメラインターフェイスをサポートするHelionVision ISP IPを備えたFX3 + ECP5 FPGAの高レベル設計の概要を示しています。

1:システムブロック図

   Capture.JPG


ハードウェアの詳細

ハードウェアは、FX3を備えたメインボードと、イメージセンサーボードを接続するためのインターフェイスコネクタを備えたECP5 FPGAで構成されています。この記事には、リファレンスデザインの回路図とボードファイルが添付されています。メインボードは、Sony IMX-236-HDR-60ヘッドボード1080p3.1MPイメージセンサーボードと、M12ホルダーを使用してSunexレンズ(部品番号:Sunex PN DSL945)に接続してテストされています。ハードウェアのメインボードには、ホストシステムに接続するためのUSB Type-Cコネクタがあります。起動オプションは、外部SPIフラッシュまたはUSBブートローダーから起動できるスイッチを使用して制御できます。FX3FPGAファームウェアをマージして、外部SPIフラッシュに保存できます。

ファームウェア開発

サイプレスは、1080p @ 30fpsおよび720p @ 30fpsビデオ解像度と標準UVCビデオコントロールを備えたFX3に実装されたUSBビデオクラス(UVC)フレームワークを使用して、リファレンスデザインのハードウェア機能をテストしました。Sony IMX 236イメージセンサーを備えたプロトタイプシステムは、HelionVisionによって開発されたECP5 FPGAコードとFX3で実行されるUVCファームウェアを使用してテストされます。リファレンスデザインのFX3ファームウェアは、アプリケーションノートAN75779 – USBビデオクラス(UVC)フレームワークでEZ-USB FX3を使用してイメージセンサーインターフェイスを実装する方法で説明されているUVCアーキテクチャを使用します。GPIF IIインターフェイス設定は、アプリケーションノートAN65974- Designing with theEZ-USB®FX3™Slave FIFO Interfaceで説明されているスレーブFIFOインターフェイスに基づいて構成できます。 FPGAFX3のインターフェイスについては、AN65974のスレーブFIFO書き込み操作のセクションを参照してください。 FX3は、ECP5 FPGAから利用可能な標準のスレーブFIFO制御信号を使用して、FX3内に存在するDMAチャネルを介してホストシステムにコミットできる内部FIFOバッファの書き込みアクセスを提供します。

注:サイプレスは、ユーザーがFX3ファームウェアを開発して追加機能をサポートするのに役立ちます。プロトタイプをテストするための追加のボードファイル、FX3ファームウェア、およびFPGAファイルについては、サイプレステクニカルサポートにお問い合わせください。

==============================

23-June-2020

Kenshow

0 Likes
This widget could not be displayed.