Tip / Sign in to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

Community Translation - F2MC-16LX Flash security

keni_4440091
Level 7
Level 7
500 replies posted 100 solutions authored 50 solutions authored

I want to translate the following KBA, please confirm to my work.

"F2MC-16LX Flash security"

Regards,

Nino

0 Likes
2 Replies
JennaJo
Moderator
Moderator
Moderator
1000 replies posted 750 replies posted 500 replies posted

Hi, Nino-san

Confirm to work this KBA.

Thanks,

Jenna

Jenna Jo
0 Likes

Hi

I have translated this KBA as follows. Please double check it.

Regards,

Nino

----------------------------------------------------------------------------------

タイトル:F2MC-16LX Flashセキュリティ

バージョン 3

content.librarian 2016/03/02 0:31 に作成。YuxianL_01 2017/09/04 20:43 に変更。

回答:

Flashセキュリティによってプログラムの不正コピーを防止できます。

F2MC-16LXファミリのFLASH MCUには、FLASHセキュリティを持つ製品があります。(例えば、MB90F543G/GS,MB90F443,MB90F394MB90F347およびその他、FLASHセキュリティを持つ製品はハードウェアマニュアルに記載されています。)

FLASHメモリのセキュリティ機能?

この機能はMCUFLASHメモリの内容を読ませないようにするためのものです。

この機能を使う事によって…

パラレルプログラマーでのデータの流出を防ぎます。

シリアルプログラマーでのデータの流出を防ぎます。

pastedImage_1.png

この機能は、flashメモリに保存された自己完結型およびデータのセキュリティが要求されるアプリケーションで最適です。

FLASHメモリの特定のアドレスにセキュリティコードがプログラムされている場合、パラレルライター、シリアルライターなどで内部メモリの値を読む事は不可能です。

FLASHセキュリティの使用方法

FLASHセキュリティ機能は、各々の製品のメモリサイズが異なります。

例) 128kB flashメモリ: プロテクションコードの“01H”がアドレス“FE0000H”に書かれた場合、flashメモリへのアクセスは制限されます。

一旦プロテクトされたflashメモリを再プログラムするためには、チップ消去動作を実行する必要があります。

pastedImage_2.png

(注意) プロテクションコードの書き込みは、一般的にflashプログラミングの最後に行う事を推奨します。

MCUをプログラミングするために、MCUは全消去する必要があります。

281 閲覧 カテゴリ: PSoC & MCU: 8-bit 16-bit and 32-bit Proprietary タグ (編集)

0 Likes