Tip / Sign in to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

Community Translation - Error Correcting Code to Detect and Correct Single-Bit Errors – KBA90941

YoTa_1693656
Level 6
Level 6
250 replies posted 250 sign-ins 100 replies posted

Hi,

I tried to translate the following one into Japanese.

Error Correcting Code to Detect and Correct Single-Bit Errors – KBA90941

https://community.cypress.com/docs/DOC-10827

=========================

タイトル:

シングルビットエラー検出及び訂正のためのError Correcting Codeについて

質問:

Error Correcting Code(ECC)とは何ですか? それはどのようにしてシングルビットエラー検出や訂正に寄与するのでしょうか?

回答:

Error correcting codesは、読み込まれているデータのエラーをチェックし、必要に応じてオンザフライで修正できるアルゴリズムです。

SRAMの書き込み動作の場合、当該のエラー訂正アルゴリズムは、データワードからのビットを、内部メモリ配列に格納される最終ワードの中のパリティチェックビットに組み込むために使います。

これらのアルゴリズムは、エラー検出のみで修正はされない従来のパリティチェック方法より優れています。

ECCの場合、データが読み込まれる度に、格納されたデータのパリティビットは読み込まれたデータのパリティビットと比較されます。

もしシングルビットエラーが生じた際、上記の比較によりこのエラーが明らかになります。

従って、ECCは回路の複雑さとメモリ幅の観点から、最小限のコストでソフトエラーの検出を可能にします。図1にて、ECCの実装を説明します。

              図1 ECCの実装

ECC.png

ハミングコードは、シングルビットエラー検出及び訂正のための最も認知のあるアルゴリズムの一つです。

他のECC回路(例、ビダビ復号やリードソロモンコード)と比較して、ハミングコードの回路は単純です。また、最も短い復号時間であり消費電力が小さいです。

ハミングコードは(n、k)で表され、kビットのデータワードがnビットのコードワードにマッピングされることを意味します。

シングルエラー訂正のハミングコードアルゴリズムでは、2 ^ Nビットのデータに対してN + 1パリティビットが必要です。

詳細情報は、下記をご参照ください。

Soft Errors and Their Effect on Semiconductor Devices – KBA90938

Different Ways to Mitigate Soft Errors in Asynchronous SRAMs – KBA90939

ECC Implementation in Cypress’s 65-nm Asynchronous SRAMs – KBA90940

サイプレスの65-nm Asynchronous SRAMのECC機能の詳細情報は、こちらになります。Mitigating Single-Event Upsets Using Cypress’s 65-nm Asynchronous SRAM.

=========================

BR,

Yoshinori Takano

0 Likes
1 Reply
JennaJo
Moderator
Moderator
Moderator
1000 replies posted 750 replies posted 500 replies posted

Hello, Takano-san

We receive your translation, it will be published to KBA to Community.

I will get back to you after internal review, after that you will receive the point.

Please bear with me for the delayed the response,

Thanks for your contribution to CDC!

Will keep you update the status.

Thanks,

Jenna Jo

Jenna Jo