Community Translation - Ensuring USB Signal Integrity on FX3™ when GPIFII Toggles at High Frequency – KBA203828

Tip / Sign in to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
Kenshow
Level 8
Level 8
Distributor - Marubun (Japan)
50 solutions authored 25 solutions authored 10 solutions authored

Hi,               

I would like to translate KBA203828 into Japanese.

Please confirm to my work.

Thanks,

Kenshow

0 Likes
2 Replies
JennaJo
Moderator
Moderator
Moderator
1000 replies posted 750 replies posted 500 replies posted

Hi, Kenshow-san

Confirm to work to this KBA.

Thanks

Jenna

Jenna Jo
0 Likes
Kenshow
Level 8
Level 8
Distributor - Marubun (Japan)
50 solutions authored 25 solutions authored 10 solutions authored

Hi Jenna-san,

                                

Japanese translation was over.
Please check below.

Original KBA:

Ensuring USB Signal Integrity on FX3™ when GPIFII Toggles at High Frequency – KBA203828

Thanks.

Kenshow

==============================

タイトル: GPIFIIが高周波で切り替わるときにFX3™でUSB信号の整合性を確保 – KBA203828

バージョン:*A

質問:

GPIF-IIが高周波でトグルしているときにFX3USB信号の整合性を確保する方法は?

回答:

FX3GPIFIIインターフェイスが高周波で切り替わると、PHYおよびLINKエラーがUSB PHYに取り込まれる可能性があります。これらのPHY/リンクエラーは、リンクエラー率がしきい値を超えると、デバイスをホストから頻繁にリセットする可能性があります。

FX3 SDKを使用し、次のAPIを使用してUARTターミナルに出力することにより、エラーの数を見つけることができます。

>> CYU3PUsbGetErrorCounts(uint16_t * phy_err_cntuint16_t * lnk_err_cnt)

                         

次の手順は、これらのエラーを減らすのに役立ちます。

  1. CyU3PUsbSetTxSwing(uint32_t swing) APIを使用して、ファームウェアのTxスイングを変更します。FX3APIGuideをご参照願います。
  2. 外部19.2 MHz発振器を使用します。CVDDQで動作する内部発振器は、外部発振器と比較しで、高周波GPIFIIブロックから誘導されるノイズの影響を受けやすくなります。            
  3. すべての電源(VIO1U3TXVDDQU3RXVDDQ、およびCVDDQ)をフェライトビーズで互いに分離します。
  4. GPIFIIの動作電圧を下げて、GPIFIIの振幅を減らします。GPIFII1.8 V2.5 Vの範囲で動作する場合、GPIFIIドメインからのノイズがUSB PHYでエラーを引き起こす可能性が大幅に減少します。

==============================

26-June-2020

Kenshow

0 Likes