Tip / Sign in to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

Community Translation - Enabling Jumbo Frames in Windows for GX3 – KBA00111

Kenshow
Level 8
Level 8
50 solutions authored 25 solutions authored 10 solutions authored

Hi,

I would like to translate KBA00111 into Japanese.

Please confirm to my work.

Thanks,

Kenshow

0 Likes
2 Replies
JennaJo
Moderator
Moderator
Moderator
1000 replies posted 750 replies posted 500 replies posted

Hello, Kenshow-san

Confirm to work this KBA.

Thanks.

Jenna

Jenna Jo
0 Likes

Hi Jenna-san,

                                

Japanese translation was over.
Please check below.

Original KBA:

Enabling Jumbo Frames in Windows for GX3 – KBA00111

Thanks.

Kenshow

==============================

タイトル: サイプレスタイトル

バージョン:*A

質問:

ジャンボフレームとは何ですか?Windows OSGX3のジャンボフレームを有効にする方法は?

回答:

ジャンボフレームは、1500バイトを超えるペイロードを伝送できるイーサネットフレームで、最大9000バイトまで送信できます。ジャンボフレームはIEEE 802.3で指定されていないため、ジャンボフレームのサイズは、LANアダプターとイーサネットカードのメーカーによって異なります。ジャンボフレームは、オーバーヘッドを減らしてデータ転送をより効率的にすることにより、ネットワークスループットを向上させます。ジャンボフレームは、両端で同じ値が有効になっている場合にのみ有効です。ただし、CPUがより大きなフレームを処理するのに十分な速度でない場合、ジャンボフレームはパフォーマンスを低下させ、パケット損失を引き起こす可能性があります。

GX32つのジャンボフレーム構成(2 KB4 KB)をサポートしています。GX3でジャンボフレームを有効にするには、次の手順を実行します。

  1. GX3デバイスをコンピューターのUSBポートに接続します。
  2. デバイスマネージャを開きます。
  3. ネットワークアダプタ下にあるCypress GX3 SuperSpeed to Gigabit Ethernet Bridge Controller 上で右クリックし、プロパティを選択します。
  4. [ 詳細  ]タブをクリックします。プロパティ のドロップダウンリストで、 ジャンボパケットを選びます。
  5. ドロップダウンリストからジャンボフレームサイズの値を選択します(無効、2KB、または4KB)。

==============================

3-June-2020

Kenshow

0 Likes