- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Mute
- Subscribe to RSS Feed
- Permalink
- Report Inappropriate Content
Hi,
I would like to translate KBA00111 into Japanese.
Please confirm to my work.
Thanks,
Kenshow
- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Mute
- Subscribe to RSS Feed
- Permalink
- Report Inappropriate Content
Hello, Kenshow-san
Confirm to work this KBA.
Thanks.
Jenna
- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Mute
- Subscribe to RSS Feed
- Permalink
- Report Inappropriate Content
Hi Jenna-san,
Japanese translation was over.
Please check below.
Original KBA:
Enabling Jumbo Frames in Windows for GX3 – KBA00111
Thanks.
==============================
タイトル: サイプレスタイトル
バージョン:*A
質問:
ジャンボフレームとは何ですか?Windows OSでGX3のジャンボフレームを有効にする方法は?
回答:
ジャンボフレームは、1500バイトを超えるペイロードを伝送できるイーサネットフレームで、最大9000バイトまで送信できます。ジャンボフレームはIEEE 802.3で指定されていないため、ジャンボフレームのサイズは、LANアダプターとイーサネットカードのメーカーによって異なります。ジャンボフレームは、オーバーヘッドを減らしてデータ転送をより効率的にすることにより、ネットワークスループットを向上させます。ジャンボフレームは、両端で同じ値が有効になっている場合にのみ有効です。ただし、CPUがより大きなフレームを処理するのに十分な速度でない場合、ジャンボフレームはパフォーマンスを低下させ、パケット損失を引き起こす可能性があります。
GX3は2つのジャンボフレーム構成(2 KBと4 KB)をサポートしています。GX3でジャンボフレームを有効にするには、次の手順を実行します。
- GX3デバイスをコンピューターのUSBポートに接続します。
- デバイスマネージャを開きます。
- ネットワークアダプタ下にあるCypress GX3 SuperSpeed to Gigabit Ethernet Bridge Controller 上で右クリックし、プロパティを選択します。
- [ 詳細 ]タブをクリックします。プロパティ のドロップダウンリストで、 ジャンボパケットを選びます。
- ドロップダウンリストからジャンボフレームサイズの値を選択します(無効、2KB、または4KB)。
==============================
3-June-2020