Tip / Sign in to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

Community Translation - Drive Strength Differences Between GPIO and SIO pins in PSoC® 3/ PSoC 5LP - KBA211243

MotooTanaka
Level 9
Level 9
First comment on KBA 1000 replies posted 750 replies posted

Hi,

I'd like to translate KBA211243 into Japanese.

moto

Original KBA: KBA211243

Drive Strength Differences Between GPIO and SIO pins in PSoC® 3/ PSoC 5LP - KBA211243

Translated by: MoTa_728816

=============================

タイトル: PSoC® 3/ PSoC 5LP の GPIO と SIO ピンのドライブ能力の差について - KBA211243

ヴァージョン: **

質問:

PSoC 3/ PSoC 5LP の GPIO と SIO ピンのドライブ能力の差は何ですか?

回答:

GPIO ピンはソース 4 mA シンク 8 mA までですが、SIO ピンは ソース 4 mA シンク 25 mA  まで対応可能です、これは下図のように Pin コンポーネントコンフグレーションダイアログの Output セクションで設定可能です。もしドライブレベルが VREF に設定されたりドライブ電流が 25 mA シンクに設定されると output コンポーネントは SIO ピンを使用します。その場合、ピンは SIO 機能をもつ Port 12 のピンにアサインするようにしてください。

001-1.png

=============================

7-May-2020

moto

0 Likes
1 Reply
JennaJo
Moderator
Moderator
Moderator
1000 replies posted 750 replies posted 500 replies posted

Hello, Tanaka-san

We receive your translation, it will be published to KBA to Community.

After upload, You will receive the points as the word of KBA.

Due to the current delay of processed work, Please bear with me for the delayed the response.

It could be delayed, but it will be processed soon.

Thanks for your contribution to CDC!

Will keep you update the status.

Thanks,

Jenna Jo

Jenna Jo
0 Likes