Tip / Sign in to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

keni_4440091
Level 7
Level 7
500 replies posted 100 solutions authored 50 solutions authored

Hi

I want to translate KBA218374, please confirm to my work.

Regards,

Nino

2 Replies
JennaJo
Moderator
Moderator
Moderator
1000 replies posted 750 replies posted 500 replies posted

Hi, Nino-san

Confirm to work this KBA.

Thanks,

Jenna

Jenna Jo
0 Likes

タイトル:HX3ACA_Dockとゴースト充電機能に基づくダウンストリームVBUS動作 - KBA218374

バージョン 1

content.librarian 2017/01/31 2:03 に作成。content.librarian 2017/01/31 2:05 に変更。

Version: **

質問:

HX3ACA_Dockとゴースト充電機能に基づくダウンストリームVBUSの動作

回答:

                                                                                                                                                                                       

Sl. No

ACA -  Dock

ゴースト充電

ホスト状態

ダウンストリームVBUS

コメント

1.

無効

無効

動作中

デバイスがDSポートのどこかに接続されている場合はON

DSポートにデバイスがない場合はOFF

DSポートにデバイスがない場合は、ハブはサスペンドモード

   

    

2.

   

  

無効

無効

シャットダウン/切断

OFF

ハブはサスペンドモード

   

    

3.

   

  

無効

有効

動作中

ON

   

    

4.

   

  

無効

有効

シャットダウン/切断

ON

   

    

5.

   

  

有効

有効/無効

接続(動作中/シャットダウン)

ON

USポートがハブに接続されている場合は、常にDSパワーON

ケースIACA-Dockおよびゴースト充電機能なし

ホストがパワーダウンの場合、ハブはアップストリーム(US)ポートからVBUSの切断を検出します。ダウンストリーム(DS_VBUS)ポートのVBUSがターンオフします。ホストが動作中の場合、通信はなく、ハブはアイドルとなり、DS_VBUSはターンオフとなります。

ケースIIゴースト充電機能が有効

この場合、DS_VBUSはターンオフし、500 ms後にターンオンします。ゴースト充電機能は、アップストリームポートがホストに接続されていない場合でもDSポートに接続されているUSBデバイスの充電を有効にします。

ケースIIIACA-Dock機能が有効

この場合、US_VBUSは常にホストからのVBUSよりも5-Vローカル供給に接続されます。USB仕様に従い、ACA-Dock機能はIDラインに基づいて実装されます。IDラインが検出されると、ハブは常にホストデバイス(モバイル/タブレット)に電源を供給する必要があります。ホストタブレット/モバイルがシャットダウンしていたとしても、IDラインはハブに接続を継続し、ハブはUS_VBUSをターンオフすることはできません。結局、DS_VBUSはハブによってターンオフすることはできません。

DS_VBUSをターンオフするには、ホストタブレット/モバイルはIDラインを切断するために取り外す必要があります。結果的にDS_VBUSはターンオフされます。

140 閲覧 カテゴリ: USB: Hosts Hubs Transceivers   タグ: ez-usba hx3c: usb type-c hub with power delivery

0 Likes