Tip / Sign in to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

MaMi_1205306
Level 7
Level 7
500 replies posted 50 solutions authored 25 likes received

Hi,

I translated KBA92092 into Japanese.
We would appreciate it if you could confirm.

Difference Between tACE and tDOE – KBA92092

tACEとtDOEの違いについて – KBA92092                  

Version:

*

質問:

非同期SRAMのtDOE と tACEのタイミングパラメータは何を示していますか?

読み取り操作中にtDOE と tACEの期間で有効なデータを取得するために/CEと/OEをアサートする必要がありますか?

回答:

タイミングパラメータ:

OE/の信号をLOWにアサートすると、

tDOE はデータバスでデータが利用できる最大時間を示しており、

tACE はCE/の信号がLOWにアサートされた後、データバスでデータが利用できる最大時間を示しています。

/CE および /OEのアサート:

  • 図1に示すように、/CEよりも (tACE – tDOE) の時間だけ早く/CEをアサートすると、

  データは/OEの立下りエッジからtDOEの後になります。

  図1. /CEの前にアサートされた/CE、tDOE後の有効なデータ

1

  • もしも/CEと/OEの両方を同時にアサートすると、

  バスに有効なデータが到着するまでに/CEと/OEの立ち下がりエッジからtACE までの時間を要します。この状態を図2に示します。

  図2. 同時にアサートされた/CEと/OE、tACE後に有効なデータ

tACEの時間には特定のデータの場所へ内部的にアクセスするのに要する時間と、I / Oバッファからデータをプッシュするのにかかる時間も含まれます。

tDOEにはI / Oバッファに既に存在するデータがバスで使用可能になるまでの時間です。したがって、tACEは常にtDOEよりも高くなります。

0 Replies