- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Mute
- Subscribe to RSS Feed
- Permalink
- Report Inappropriate Content
Hi,
I want to translate the following KBA into Japanese, please confirm to my work.
Defining and Implementing Mode Bits with S25FLxxxS Series Flash - KBA226707
Omoi
- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Mute
- Subscribe to RSS Feed
- Permalink
- Report Inappropriate Content
Hi Omoi-san,
I confirmed the KBA.
Please work to do.
Thanks,
Aiko
Infineon Technologies
- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Mute
- Subscribe to RSS Feed
- Permalink
- Report Inappropriate Content
Hi,
I tried to translate this KBA226707 into Japanese.
Defining and Implementing Mode Bits with S25FLxxxS Series Flash - KBA226707
==========
タイトル:S25FLxxxSシリーズ フラッシュでのモード ビットの定義と実装
バージョン:**
質問:
モード ビットとは何ですか?そして、S25FLxxxSシリーズのフラッシュにどのように実装されていますか?
回答:
モードビットは、同じタイプのリード コマンドを繰り返す場合に、SIOコマンドのオーバーヘッドを省きます。モード ビットはアドレスの後に続くことで、次のコマンドが明示的なコマンドではなく、暗示的なコマンドで同じタイプであることを示します。次のコマンドは命令バイトを提供せず、新しいアドレスとモード ビットのみを提供します。これにより、同じコマンド タイプのコマンド手順が繰り返される場合に、各コマンドの送信に必要な時間が短縮されます。リード データがホストに返送される前に、モード ビットの後にリード レイテンシ期間が続く場合があります。詳細については、S25FL512SまたはS25FL128S/FL256Sのデータシートを参照してください。
高性能設定は、代替ソースSPIメモリと同等または高速のレイテンシ オプションを提供します。 これらの設定では、Quad I/O リード コマンドにのみモード ビットを提供します。 拡張高性能設定も同様に、追加の代替ソースSPIメモリと同等または高速のレイテンシ オプションを提供し、DDR Quad I/O、DDR Dual I/O、DDR Fast、Quad I/O、および Dual I/Oリード コマンド用のモード ビットを追加します。詳細については、S25FL512SまたはS25FL128S/FL256Sのデータシートを参照してください。
実装:拡張高性能設定では、「モード ビット」は適切なリード(DDR Quad I/O、DDR Dual I/O、DDR Fast、Quad I/O、Dual I/O)操作の長さを制御します。「モード ビット」の上位ニブル(I/O[7:4]) と下位ニブル(I/O[3:0]) が相補的(例えば 5hとAh)である場合、デバイスは適切な連続リード操作に遷移し、適切なリード コマンドを必要とせずに次のアドレスを入力できます(CS#をハイに立ち上げてからローにアサートした後)。詳細については、S25FL512SまたはS25FL128S/FL256Sのデータシートを参照してください。
モード ビット リセット(MBR FFh)コマンドは、デバイスを連続高性能および拡張高性能リード モードから通常のスタンバイ モードに戻して新しいコマンドを待つために使用できます。一部のデバイスパッケージにはハードウェア リセット入力がなく、連続高性能リード モードのデバイスは通常のSPIコマンドを認識しない場合があるため、デバイスはシステム ハードウェア リセットまたはソフトウェア リセット コマンドを認識しない場合があります。リセット信号が利用できない場合は、システム リセット後またはソフトウェア リセットを送信する前にMBRコマンドを使用して、デバイスが連続ハイ パフォーマンス リード モードから確実に解放されるようにする事を勧めます。MBRコマンドは、8SCKサイクルの間、SIまたは I/O0に1を送信します。このサイクル中、I/O1からI/O3は「入力無効」です。詳細については、S25FL512SまたはS25FL128S/FL256Sのデータシートを参照してください。
注:データ返送中の任意の時点でCS#がハイに戻ると、各リード コマンドが終了します。適切な連続リード コマンドが選択されているときに、モード ビットが相補的でない場合、次にCS#をハイに立ち上げてから、ローにアサートすると、デバイスは適切な連続リード操作から解放されます。CS#は、データがホストに返送される前のモード ビットまたはダミー サイクル中にハイに戻ってはいけません。これによりモード ビットが誤ってキャプチャされる可能性があり、デバイスが拡張高性能リード モードのままであるかどうかを不確定にします。
図1. 連続DDR Quad I/O リードの後続アクセス(3バイト アドレス、HPLC = 11b)
図2. DDR Quad I/O リード初期アクセス(4バイト アドレス、EEhまたはEdh [ExtAdd = 1]、EHPLC = 01b)
図3. 連続DDR Quad I/O リードの後続アクセス(4バイト アドレス、EHPLC = 01b)
図4. モード ビット(MBR FFh)リセット コマンド シーケンス
==========
BR,
Omoi