Tip / Sign in to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

Community Translation - Clipped Sine Wave from TCXO as a Reference for CY22393 - KBA82603

Kenshow
Level 8
Level 8
50 solutions authored 25 solutions authored 10 solutions authored

Hi,               

I would like to translate KBA82603 into Japanese.

Please confirm to my work.

Thanks,

Kenshow

0 Likes
2 Replies
JennaJo
Moderator
Moderator
Moderator
1000 replies posted 750 replies posted 500 replies posted

Hi, Kenshow-san

Confirm to work this KBA.

Thanks

jenna

Jenna Jo
0 Likes

Hi Jenna-san,

                                

Japanese translation was over.
Please check below.

Original KBA:

Clipped Sine Wave from TCXO as a Reference for CY22393 - KBA82603

Thanks.

Kenshow

==============================

タイトル: CY22393のリファレンスとしてのTCXOからのクリップされた正弦波 - KBA82603

バージョン:**

質問:

ピークツーピークが1.6 Vのクリップされた正弦波出力でTCXOからチップを実行できますでしょうか(信号はAC結合です)?

回答:

はい。デバイスのすべての負荷コンデンサをオフにして、XINピンの容量負荷を12 pFに減らします。このようなシナリオでは、TCXOの出力に接続されたACカップリングコンデンサの入力側またはXIN側でピークツーピークで+/- 0.8ボルトのクリップされた正弦波を使用できます。最も簡単な推奨事項は、低コストの3 mm x 5 mm TCXOを購入し、これをクロックリファレンスとしてサイプレスパーツにドライブすることです。

現在、特定のTCXO推奨事項はありませんが、アプリケーションの観点から、サイプレスのクロックジェネレーターとプログラミングソフトウェアは、駆動される外部リファレンスを処理するように設定されています。

外部リファレンスについては、入力リファレンス信号が[VDD / 2+/- 1V]を通過する限り、問題ありません。発振回路はVDD/2でバイアスされ、VDD/2レベルで入力信号の立ち上がりエッジでトリガーします。したがって、VDD/2を通過するだけで十分です。サイプレスは、すべての条件にわたって動作のマージンを提供するために+/- 1Vを推奨します。

==============================

04-August-2020

  Kenshow

0 Likes