Tip / Sign in to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

Community Translation - CSD and CSX Capacitors on PSoC 4 S-Series Devices – KBA221248

taas_3144281
Level 5
Level 5
25 sign-ins 50 replies posted 25 replies posted

Hi,

I tried to translate this KBA221248 into Japanese.

CSD and CSX Capacitors on PSoC 4 S-Series Devices – KBA221248

-----------------------------------

タイトル:PSoC 4 SシリーズのCSDおよびCSXモードのコンデンサについて

質問:

PSoC 4 SシリーズのCSDおよびCSXモードにおいてコンデンサはどのように接続する必要がありますか?

回答:

次のケースではデバイスに各コンデンサを接続する必要があります。

ケース0(CSXモード):

CSXモードには防水機能がありません。このモードではCintAおよびCintBコンデンサをP4 [1]およびP4 [2]ピンに接続する必要があります。CintAおよびCintBの推奨値は470 pFです。

ケース1(CSDモード):

プロジェクトが防水機能を必要としない場合は、CMODコンデンサをP4 [1]、P4 [2]、P4 [3]ピンのいずれかに接続する必要があります。CMODコンデンサの推奨値は2.2 nFです。

プロジェクトに防水機能が必要な場合は、CTANKコンデンサをP4 [1]、P4 [2]、P4 [3]ピンのいずれかに接続する必要があります。3つのピンのいずれかを選択してCMODおよびCTANKを構成できます。CTANKコンデンサはシステムノイズを低減できますが必須ではありません。

ケース2(CSD&CSXモード):

プロジェクトが防水機能を必要としない場合、CMODをP4 [1]、CintAをP4 [1]、CintBをP4 [2]の構成にする必要があります。CMODの推奨値は2.2 nFです。CintAおよびCintBの推奨値は470 pFです。

プロジェクトに防水機能が必要な場合は、シールドピンのみを追加する必要があります。CTANKコンデンサの設定に使用できるピンはありません。

-----------------------------------

Best Regards,

Asanuma

0 Likes
1 Reply
JennaJo
Moderator
Moderator
Moderator
1000 replies posted 750 replies posted 500 replies posted

Hello, Asamura-san

We receive your translation, it will be published to KBA to Community.

It will be reviewed internally.

After upload, You will receive the points as the word of KBA.

Due to the current volume of works, Please bear with me for the delayed the response.

It could be delayed, but it will be processed soon.

Thanks for your contribution to CDC!

Will keep you update the status.

Thanks,

Jenna Jo

Jenna Jo