Tip / Sign in to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

Community Translation - CANNOT BUILD A MODUSTOOLBOX PROJECT IMPORTED INTO ;VISION V5.32 - KBA231715

Kenshow
Level 8
Level 8
50 solutions authored 25 solutions authored 10 solutions authored

Hi,

I would like to translate this KBA (KBA231715) into Japanese.

Thanks,
Kenshow

 

0 Likes
1 Solution
Kenshow
Level 8
Level 8
50 solutions authored 25 solutions authored 10 solutions authored

タイトル:インポートされたMODUSTOOLBOXプロジェクトを構築できません; VISION V5.32

-----------------

バックグラウンド

ModusToolbox®ビルドシステム、μVisionへのエクスポートは、次のコマンドを実行することにより行われます。

    make uvision5 TOOLCHAIN=ARM

ビルドシステムは2つのファイルを生成します。

  • .cprj ファイル:μVisionのIDEを起動し、μVisionのプロジェクトファイル(uvprojx)を作成するには、このファイルをダブルクリックします。
  • .gpdscファイル:このファイルはModusToolboxプロジェクトによって参照されるライブラリに対応CMSISコンポーネントを定義します。自動的に検出され、それが定義するコンポーネントは、µVisionプロジェクトにロードされます。

µVision v5.32の既知の問題:

µVision v5.32では、.gpdscファイルの自動検出は機能しません。µVision IDEにプロジェクトをロードすると、プロジェクトは表示されますが、HALやPDLなどの参照コンポーネントは表示されません。これにより、これらのコンポーネントにある依存ファイルが見つからないため、プロジェクトのビルドが失敗します。

インフィニオンはこの問題を解決するためにArmと協力しています。

回避策

オプション1: µVisionv5.31以前のバージョンを使用します。ファイルのインポートプロセスは期待どおりに機能します。

オプション2: µVision v5.31を使用してプロジェクトを作成し、µVisionv5.32で開きます。µVision v5.32とµVisionv5.31の両方がインストールされている必要があります。

  1. µVisionv5.31を起動します。
  2. File > Openを選択して、プロジェクトがµVisionIDEにエクスポートされたときにModusToolboxソフトウェアによって作成された.cprjファイルに移動して開きます。これにより、プロジェクトが生成されます。完了しましたら、ModusToolboxプロジェクトフォルダ内の<プロジェクト名> .uvprojx ファイルにあります。
  3. µVisionv5.31を閉じます。
  4. µVisionv5.32を起動します。
  5. Project > Open Projectを使用して、.uvprojxファイルを開きます。

View solution in original post

0 Likes
2 Replies
Kenshow
Level 8
Level 8
50 solutions authored 25 solutions authored 10 solutions authored

タイトル:インポートされたMODUSTOOLBOXプロジェクトを構築できません; VISION V5.32

-----------------

バックグラウンド

ModusToolbox®ビルドシステム、μVisionへのエクスポートは、次のコマンドを実行することにより行われます。

    make uvision5 TOOLCHAIN=ARM

ビルドシステムは2つのファイルを生成します。

  • .cprj ファイル:μVisionのIDEを起動し、μVisionのプロジェクトファイル(uvprojx)を作成するには、このファイルをダブルクリックします。
  • .gpdscファイル:このファイルはModusToolboxプロジェクトによって参照されるライブラリに対応CMSISコンポーネントを定義します。自動的に検出され、それが定義するコンポーネントは、µVisionプロジェクトにロードされます。

µVision v5.32の既知の問題:

µVision v5.32では、.gpdscファイルの自動検出は機能しません。µVision IDEにプロジェクトをロードすると、プロジェクトは表示されますが、HALやPDLなどの参照コンポーネントは表示されません。これにより、これらのコンポーネントにある依存ファイルが見つからないため、プロジェクトのビルドが失敗します。

インフィニオンはこの問題を解決するためにArmと協力しています。

回避策

オプション1: µVisionv5.31以前のバージョンを使用します。ファイルのインポートプロセスは期待どおりに機能します。

オプション2: µVision v5.31を使用してプロジェクトを作成し、µVisionv5.32で開きます。µVision v5.32とµVisionv5.31の両方がインストールされている必要があります。

  1. µVisionv5.31を起動します。
  2. File > Openを選択して、プロジェクトがµVisionIDEにエクスポートされたときにModusToolboxソフトウェアによって作成された.cprjファイルに移動して開きます。これにより、プロジェクトが生成されます。完了しましたら、ModusToolboxプロジェクトフォルダ内の<プロジェクト名> .uvprojx ファイルにあります。
  3. µVisionv5.31を閉じます。
  4. µVisionv5.32を起動します。
  5. Project > Open Projectを使用して、.uvprojxファイルを開きます。
0 Likes
JennaJo
Moderator
Moderator
Moderator
1000 replies posted 750 replies posted 500 replies posted

Hi, Kenshow-san 

Confirm to receive the translation of this KBA.

I will get back to you - once it is released, and rewarding of this work.

Thank you,

Best regards,

Jenna Jo 

Jenna Jo
0 Likes