Community Translation - Binding a USB-Serial Device to a Microsoft® CDC Driver – KBA91366

Tip / Sign in to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
JuIn_1625121
Level 5
Level 5
100 sign-ins First solution authored 100 replies posted

original:Binding a USB-Serial Device to a Microsoft® CDC Driver – KBA91366

==========================

タイトル:

USB-シリアルデバイスをMicrosoft® CDCドライバにバインドする – KBA91366

質問:

USB-UART ブリッジとして構成された USB シリアルデバイスを Microsoft® Communication Device Class (CDC) ドライバにバインドする方法を教えてください。

回答:

USB-UART ブリッジとして構成された USB-シリアルデバイスは、デフォルトで Cypress® CDC ドライバにバインドされます(図 1 を参照)。

図 1. デバイスマネージャのCypress USBシリアルアダプタノード

Untitled.png

Microsoft CDC ドライバにバインドするには、以下の手順に従ってください。

1. このKB記事に添付されているファイルをダウンロードします。ファイルの内容を展開します。ファイルには、Microsoft CDC ドライバにバインドできるようにする .inf ファイルが含まれています。

2. デバイスを Microsoft CDC ドライバにバインドする前に、デバイスをアンインストールし、Cypress USB-Serial CDC ドライバを削除する必要があります。アンインストールするには、デバイスマネージャに移動します。ポート (COM & LPT) の下に表示された USB-Serial Device を選択します。デバイスを右クリックし、削除をクリックします。下図2に示すように、デバイスのアンインストールの確認ウィンドウが表示されます。Cypressドライバを削除するために、このデバイスのドライバーソフトウェアを削除するのボックスにチェックを入れて、アンインストールをクリックします。同様の手順で、CypressUSbConsoleWindowsDriverもアンインストールします。

図2. Cypress USB Serial ドライバの削除

Untitled.png

3. デバイスを完全にアンインストールした後、ハードウェア変更のスキャン(任意のデバイスを右クリックします。ハードウェア変更のスキャンをクリックするか、ハードウェア変更のスキャンアイコンをクリックします)をしてください。デバイスが再びインストールされます。図3に示すように、ドライバーソフトウェアのインストールウィンドウを開き、Windows Updateからのドライバーソフトウェアの取得をスキップしますか?ダイアログボックスではいをクリックします。

図3. Windows Updateのスキップ

Untitled.png

4. これで、デバイスのドライバはインストールされていない状態になりました。デバイスはほかのデバイスリストに表示されます。デバイスを右クリックし、プロパティをクリックします。

5. ドライバータブに移動します。図4に示すように、ドライバーの更新をクリックします。

図4. Microsoft ドライバの更新

Untitled.png

6. ドライバーソフトウェアの更新ウィンドウが表示されます。図 5 に示すように、コンピュータを参照してドライバーソフトウェアを探すをクリックします。

図 5. ドライバソフトウェアを参照

Untitled.png

7. 図6に示すように、.infファイルを保存した場所に移動し、OKを選択します。

図 6. Microsoftのドライバソフトウェアの場所

Untitled.png

8. .inf ファイルを選択すると、図 7 に示すように、このハードウェアのためにインストールするデバイスドライバーを選択してください。 オプションが表示されます。USB Serial Port ドライバをクリックし、次へボタンをクリックします。

図7. ドライバソフトウェアの更新ウィザード

Untitled.png

9. ドライバソフトウェアが更新され、デバイスはポート (COM & LPT)の下に表示されます。

これで、USB-UART ブリッジと Microsoft CDC ドライバのバインドが完了しました。

0 Likes
1 Reply
JennaJo
Moderator
Moderator
Moderator
1000 replies posted 750 replies posted 500 replies posted

Hello,

We receive your translation, it will be published to KBA to Community.

It will be reviewed internally.

After upload, You will receive the points as the word of KBA.

Due to the current volume of works (waiting review, etc.), Please bear with me for the delayed the response.

It could be delayed, but it will be processed soon.

Thanks for your contribution to CDC!

Will keep you update the status.

Thanks,

Jenna Jo

Jenna Jo
0 Likes