- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Mute
- Subscribe to RSS Feed
- Permalink
- Report Inappropriate Content
Hi,
I would like to translate KBA226779 into Japanese.
Please confirm to my work.
Thanks,
Kenshow
- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Mute
- Subscribe to RSS Feed
- Permalink
- Report Inappropriate Content
Hello, Kenshow-san
Confirm to work this KBA.
Thanks
Jenna
- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Mute
- Subscribe to RSS Feed
- Permalink
- Report Inappropriate Content
Hi Jenna-san,
Japanese translation was over.
Please check below.
Original KBA:
Analysis of CX3 Video Timing Parameters – KBA226779
Thanks.
==============================
タイトル: CX3ビデオタイミングパラメーターの分析 – KBA226779
バージョン:**
一般に、CX3 MIPIコンフィグレーションツールには、独自の重要性を持つさまざまなビデオタイミングパラメーターがあります。このKBAでは、MIPIブロックのすべてのビデオ関連パラメーターについて説明します。
タイミングパラメータを理解するには、仮想パラメーター(ピクセルクロック)を導入する必要があります。ピクセルクロックは、ピクセルがビデオストリームで送信されるクロックレートです。その値は、ビデオの解像度と1秒あたりのフレーム数(FPS)によって異なります。
次のようにピクセルクロックを計算します。
1秒あたりのフレーム数がFPSで、(H-Active x V-Active)がビデオ解像度の場合、H-BlankとV-Blankが導入されたブランキング時間です。
1つの完全なフレームの時間(つまり、(H-合計x V-合計)解像度の場合)= 1÷FPS
1つの完全な水平線の時間=(1÷FPS)÷V-合計(ライン数)
1ピクセルを送信する時間=(1÷FPS)÷V-合計(ライン数)÷H-合計(ピクセル数)
このとき、ピクセルクロック(MHz)=(FPS×V合計×H合計) ÷10 ^ 6
H-合計(µs)の計算:(1÷ピクセルクロック)×H-合計(ピクセル数)
最小CSIクロックを計算するには:
CSIクロックは、ビデオデータビットがMIPIブロックに入るクロックレートです。データビットはDDRをサポートしているため、クロックの両方の(立ち上がりおよび立ち下がり)エッジで転送されます。1つのクロックエッジで入力されるビット数は、選択したMIPIデータレーンの数と同じです。
CSI仕様の最小値を計算するには、次のように各ビットに必要な最小時間を見つける必要があります。
各水平ラインの総ビット数= H-アクティブ×ピクセル深度
各ビットに必要な時間=(H-アクティブ(ピクセル)×ピクセル深度)÷H-合計(μs)
すでに述べたように、CSIクロックはDDRなので、時間は半分になります=(H-アクティブ(ピクセル単位)×ピクセル深度)÷H-合計(µs単位)÷2
CSIクロックの各エッジで転送されるビット=データレーン
したがって、必要な最小CSIクロック=(H-アクティブ(ピクセル)×ピクセル深度)÷H-合計(µs)÷2÷データレーン
CSIインターフェースのH-アクティブ時間を計算するには:
MIPIインターフェースが送信する必要のある1つの水平ラインのビットの総数= H-アクティブ(ピクセル単位)×ピクセル深度
CSIクロックの各エッジで転送されるビット=データレーン
CSIクロックにはDDRがあります。したがって、有効なクロックは、2×CSI_Clockになります。
1つの水平ラインでデータビットを転送するのにかかる時間(Hアクティブ時間(µs))= [1÷(2×CSI_Clock×データレーン)]×ピクセル深度×Hアクティブ(ピクセル)
PHY時間遅延値を計算するには:
PHY遅延値は、「THS PREPARE +(THS ZERO / 2)」 時間でCSI RXLPßàHSクロックによって取得されるティックのおおよその数です。この遅延値は、LPからHSへの遷移を制御するために使用されます。この値はツールによって計算されます(MIPI Receiver Configurationの右下隅を参照)。CyU3PMipicsiSetPhyTimeDelay()を使用して手動で設定する必要があります。
PHY時間遅延値= {[THS_Prepare(in ns)+(THS_Zero(in ns)/ 2)]÷[(1÷(CSI RXLPßàHS Clock(MHz)×1000)]} -1
ティック数は小数にはできないので、この値を切り上げます。範囲が0から始まるため、この値から1が差し引かれます。
==============================
10-June-2020