Tip / Sign in to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

Community Translation - Analysis of CX3 Video Timing Parameters – KBA226779

Kenshow
Level 8
Level 8
50 solutions authored 25 solutions authored 10 solutions authored

Hi,               

I would like to translate KBA226779 into Japanese.

Please confirm to my work.

Thanks,

Kenshow

0 Likes
3 Replies
JennaJo
Moderator
Moderator
Moderator
1000 replies posted 750 replies posted 500 replies posted

Hello, Kenshow-san

Confirm to work to do.

Thanks

Jenna

Jenna Jo
0 Likes

Hi Jenna-san,

                                

Japanese translation was over.
Please check below.

Original KBA:

Analysis of CX3 Video Timing Parameters – KBA226779

Thanks.

Kenshow

==============================

タイトル: CX3ビデオタイミングパラメーターの分析 – KBA226779

バージョン:**

一般に、CX3 MIPIコンフィグレーションツールには、独自の重要性を持つさまざまなビデオタイミングパラメーターがあります。このKBAでは、MIPIブロックのすべてのビデオ関連パラメーターについて説明します。

Untitled.png  

タイミングパラメータを理解するには、仮想パラメーター(ピクセルクロック)を導入する必要があります。ピクセルクロックは、ピクセルがビデオストリームで送信されるクロックレートです。その値は、ビデオの解像度と1秒あたりのフレーム数(FPS)によって異なります。

次のようにピクセルクロックを計算します。

1秒あたりのフレーム数がFPSで、(H-Active x V-Active)がビデオ解像度の場合、H-BlankV-Blankが導入されたブランキング時間です。

1つの完全なフレームの時間(つまり、(H-合計x V-合計)解像度の場合)= 1÷FPS

1つの完全な水平線の時間=1÷FPS÷V-合計(ライン数)

1ピクセルを送信する時間=1÷FPS÷V-合計(ライン数)÷H-合計(ピクセル数)

このとき、ピクセルクロック(MHz=FPS×V合計×H合計) ÷10 ^ 6

H-合計(µs)の計算:ピクセルクロック)×H-合計(ピクセル数)

最小CSIクロックを計算するには:

CSIクロックは、ビデオデータビットがMIPIブロックに入るクロックレートです。データビットはDDRをサポートしているため、クロックの両方の(立ち上がりおよび立ち下がり)エッジで転送されます。1つのクロックエッジで入力されるビット数は、選択したMIPIデータレーンの数と同じです。

CSI仕様の最小値を計算するには、次のように各ビットに必要な最小時間を見つける必要があります。

各水平ラインの総ビット数= H-アクティブ×ピクセル深度

各ビットに必要な時間=H-アクティブ(ピクセル)×ピクセル深度)÷H-合計(μs

すでに述べたように、CSIクロックはDDRなので、時間は半分になります=H-アクティブ(ピクセル単位)×ピクセル深度)÷H-合計(µs単位)÷2

CSIクロックの各エッジで転送されるビット=データレーン

したがって、必要な最小CSIクロック=H-アクティブ(ピクセル)×ピクセル深度)÷H-合計(µs÷2÷データレーン

CSIインターフェースのH-アクティブ時間を計算するには:

MIPIインターフェースが送信する必要のある1つの水平ラインのビットの総数= H-アクティブ(ピクセル単位)×ピクセル深度

CSIクロックの各エッジで転送されるビット=データレーン

CSIクロックにはDDRがあります。したがって、有効なクロックは、2×CSI_Clockになります。

1つの水平ラインでデータビットを転送するのにかかる時間(Hアクティブ時間(µs))= [1÷2×CSI_Clock×データレーン)ピクセル深度×Hアクティブ(ピクセル)

PHY時間遅延値を計算するには:

PHY遅延値は、「THS PREPARE +THS ZERO / 2)」 時間でCSI RXLPßàHSクロックによって取得されるティックのおおよその数です。この遅延値は、LPからHSへの遷移を制御するために使用されます。この値はツールによって計算されます(MIPI Receiver Configurationの右下隅を参照)。CyU3PMipicsiSetPhyTimeDelay()を使用して手動で設定する必要があります。

PHY時間遅延値= {[THS_Preparein ns+THS_Zeroin ns/ 2]÷[CSI RXLPßàHS ClockMHz×1000]} -1

ティック数は小数にはできないので、この値を切り上げます。範囲が0から始まるため、この値から1が差し引かれます。

 

==============================

11-June-2020

Kenshow

0 Likes

Hi Jenna-san,

I am sorry. This KAB already had done before.

Regards,

Kenshow

0 Likes