Tip / Sign in to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
keni_4440091
Level 7
Level 7
500 replies posted 100 solutions authored 50 solutions authored

Dear supporter

I want to translate the following KBA, please confirm to my work.

Analog Subsystem of CY8C62x4 Devices - KBA231245

Regards,

Nino

0 Likes
3 Replies
JennaJo
Moderator
Moderator
Moderator
1000 replies posted 750 replies posted 500 replies posted

Hi, Nino-san

Confirm to work this KBA.

Thanks,

Jenna Jo
0 Likes

Dear Jenna

The following  shows the translated version in Japanese.

Please confirm and double check it.

Regards,

Nino

CY8C62x4製品のアナログサブシステム - KBA231245

 

Version: *A

 

質問:

CY8C62x4製品のアナログサブシステムと他のPSoC 6製品と比較して違いは何ですか?

 

回答:

CY8C62x4製品には低電力アナログセンシングおよび同時サンプルアプリケーション用に設計された高度なアナログサブシステムが含まれています。以下の新しい機能があります:

  • 同時サンプリング可能な2つのSAR ADC:3相ACモーターのフィールドオリエンテッド制御(FOC)およびRMSパワー測定のアプリケーションに役立ちます。
  • 両方のSAR ADCはシステムディープスリープモードで動作可能です。この機能は、製品の残りのリソースがディープスリープの時に外部信号を定期的に測定される場合の低電力ソリューションを生成可能にします。ディープスリープモードでのSAR ADCはデューティーサイクル方式で動作します。変換を開始するためのトリガを待つ間はオフを保ちます。トリガにより、変換プロセスは開始され、完了すると電力効率向上のためSAR ADC電源は再びオフします。

ディープスリープモードを可能にするために、以下の追加機能が含まれます。

 

  • SAR ADC を実行するクロック ソースの 1 つとして低電力オシレーター (LPOSC) を備えたディープスリープクロックドメイン
  • SAR ADCに定期トリガを生成するための16ビットタイマー
  • SAR ADCの結果をストアし、かつCPUをウェイクアップする特定の条件で割込みを生成するために含まれる64サンプル-ディープFIFO。各SAR ADCにはチェーン接続できる自身のFIFOがあります。
  • SAR ADCはトリガ毎に複数回スキャンするように構成できます。
  • CTBm オペアンプはSAR ADCに関して独自にデューティーサイクルを設定できます。SAR ADCとシステムスリープモードでデューティーサイクルを実行すると、SAR ADCと同期し、その結果、消費電力が削減されます。
  • CTBm オペアンプポンプクロックは、オペアンプの入力電圧幅を広げるために、システムディープスリープモードで有効にできます。

 

以下の表はアナログクロックに関して、PSoC CY8C62x4、およびその他のPSoC 6 MCU製品の利用可能な機能の概要を示します。

 

機能

PSoC CY8C62x4

他のPSoC 6 MCU 製品*

SARADCの数

2

1

最大サンプリングレート

2Msps

1Msps/2Msps**

システムディープスリープモードでのSAR ADC

Yes

No

FIFO

Yes

No

SAR ADC専用タイマー

Yes

No

低電力オシレーター (LPOSC)

Yes

No

トリガー毎に設定可能なスキャン数

Yes

One scan per trigger or continuous scan

システムディープスリープモードでのアナログリファレンス

Yes

Yes

システムディープスリープモードでのCTBmオペアンプ

Yes

Yes

システムディープスリープモードでのアクティブなCTBmオペアンプクロック

Yes

No

システムディープスリープモードでの連続時間DACCTDAC)出力ホールド

Yes

Yes

 

* デバイスファミリの一部は、特定の機能を含んでいない場合があります。

** 最大サンプリングレートは製品ファミリに依存します。

詳細はDevice Datasheets およびTechnical Reference Manuals を参照ください。

0 Likes
JennaJo
Moderator
Moderator
Moderator
1000 replies posted 750 replies posted 500 replies posted

Hi, Nino-san

Thank you for your submission, it will be release to web.

You will be rewarded at the end of program.

Thanks,

Jenna 

Jenna Jo
0 Likes