May 08, 2020
12:40 AM
- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Mute
- Subscribe to RSS Feed
- Permalink
- Report Inappropriate Content
May 08, 2020
12:40 AM
Hi,
I tried translating this KBA80732 into Japanese.
Advantages of Burst Modes in Single Data Rate Synchronous SRAMs- KBA80732
https://community.cypress.com/docs/DOC-11107
==========
タイトル:
シングルデータレート同期SRAMのバーストモードの利点 - KBA80732
質問:
標準の同期/NoBL SRAMs(シングルデータレート同期SRAM)のバーストモードの利点を教えて下さい。
回答:
バーストモードは、より少ないアドレスバスの制御でSRAMにアクセスする方法です。標準の同期/NoBLなどのシングルデータレート同期SRAMは、バーストでデータを送受信できます。
一般的な動作において、一つのバースト方式が他のバースト方式に比べて大きな優劣が出ることはありません。
プロセッサごとに、異なるタイプのバースト方式をサポートします。Intelプロセッサはインターリーブバーストモードをサポートしています。Power PCマイクロプロセッサは、リニアバーストモードをサポートしています。
シングルデータレート同期SRAMのバーストモードでは、次の利点があります。
- アドレスバス上のアクティビティの削減。(1つのアドレスで4つのメモリロケーションにアクセス)
- コントローラを解放して他の機能を実行するためのSRAMへのアドレス生成。
- SRAM内でアドレス部が生成されるため、信頼性の向上。
==========
BR,
Takano
0 Replies