Tip / Sign in to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

Community Translation - Additional Features in PSoC® 4100L / 4200L - KBA98121

MotooTanaka
Level 9
Level 9
First comment on KBA 1000 replies posted 750 replies posted

Hi,

I'd like to translate KBA98121 into Japanese.

moto

Original KBA: KBA98121

Additional Features in PSoC® 4100L / 4200L - KBA98121

Translated by: MoTa_728816

==============================

タイトル: PSoC® 4100L / 4200L の追加機能 - KBA98121

ヴァージョン: **

質問: PSoC® 4100M / 4200M と比較して PSoC® 4100L / 4200L に追加されている機能は何ですか?

回答:

PSoC® 4100L / 4200L は PSoC® 4 ファミリの中でもっとも豊富な機能を持ったデバイスです、PSoC® 4100M / 4200M と比較した場合、下記のような追加機能を持っています。

  • メモリ容量が倍増: 最大 256KB の フラッシュ と 32 KB の SRAM
  • GPIO 数が 56本 から 98本 へ増加
  • UDB 数が 4個 から 8個 へ増加
  • CapSense® が 2チャンネルに増加 ー スキャン時間と反応の向上
  • USB フルスピードデバイスインターフェース - 転送速度 12 Mb/sec でバッテリーチャージャー検知機能搭載

図 1 は PSoC® 4100M / 4200M のアーキテクチャダイアグラム です。より詳細な情報は AN79953 - Getting Started with PSoC 4​ をご参照ください。

図 1. PSoC 4200L アーキテクチャ

001-1.png

==============================

11-May-2020

moto

0 Likes
0 Replies