- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Mute
- Subscribe to RSS Feed
- Permalink
- Report Inappropriate Content
A few days ago, I saw a question about how to use WDT reset.
How can I set WDT to reset directly? PSoC 4100S (CY8C4125AXI-S433)
Then I wrote a sample just trigger WDT interrupt and/or Software Reset,
but I failed to Implement feeding the dog.
So in this example I tried to provide a simple sample which does
(0) Report the reason of the previous reset
(1) Software Reset
(2) WDT Timeout Reset
and to make it easier to realize, I let the LED blink a few times
when program got started (or restarted).
数日前、WDTリセットの使用方法についての質問トピックがありました。
How can I set WDT to reset directly? PSoC 4100S (CY8C4125AXI-S433)
その時は、とりあえず WDT リセットを発生するか、
Software Reset を発生するサンプルを書いてみましたが、
そもそも正常な WDT のクリアは実装していませんでした。
今回、このサンプルでは、下記の機能を付けてみました
(0) 起動時、直前のリセット原因を(わかる範囲で) 表示する
(1) Software Reset を発生させる
(2) WDT Reset を発生させる
実際にリセットが掛かったのかが分かりにくかったので、
起動時(又は再起動時) に数回 LED を点滅させてみました。
The schematic
Pin for TSoC
Pin for CY8CKIT-149
main.c
============================
#include "project.h"
#include "stdio.h"
#include "string.h"
#define STR_LEN 32
#define RX_BUF_LEN 128
#define SPACE ' '
#define TAB '\t'
#define CR '\r'
#define LF '\n'
volatile char rx_buf[RX_BUF_LEN] ;
volatile int rx_write_index = 0 ;
int rx_read_index = 0 ;
char str[STR_LEN+1] ; /* print buffer */
int str_index = 0 ;
int wdt_feed_flag = 1 ;
inline int is_delimiter(uint8_t c) ;
int get_str(void) ;
void str2upper(char str[]) ;
void init_hardware(void) ;
void splash(void) ;
void prompt(void) ;
void blink_led(void) ;
void print(char *str) ;
CY_ISR_PROTO(usr_isr) ;
void help(void)
{
print("=== reset test command ===\n") ;
print("sw : cause software reset\n") ;
print("wdt : cause watch dog reset (wait a few seconds)\n") ;
print("help : print this message\n") ;
print("==========================\n") ;
}
void print_reset_cause(void)
{
// uint32_t value ;
// value = CY_SYS_RES_CAUSE_REG ;
print("Reason of previous reset: ") ;
if (CY_SYS_RESET_WDT == CySysGetResetReason(CY_SYS_RESET_WDT)) {
print("Watch Dog Timeout") ;
} else if (CY_SYS_RESET_PROTFAULT == CySysGetResetReason(CY_SYS_RESET_PROTFAULT)) {
print("Protection Violation") ;
} else if (CY_SYS_RESET_SW == CySysGetResetReason(CY_SYS_RESET_SW)) {
print("Software") ;
} else {
print("Unknown") ;
}
print("\n") ;
}
void disable_wdt(void)
{
CY_SYS_WDT_DISABLE_KEY_REG = 0xACED8865 ;
}
void enable_wdt(void)
{
CY_SYS_WDT_DISABLE_KEY_REG = 0x0000 ;
}
void feed_wdt(void)
{
CY_SYS_SRSS_INTR_REG |= CY_SYS_RESET_WDT ;
}
void init_hardware(void)
{
disable_wdt() ;
UART_SpiUartClearRxBuffer() ;
UART_SpiUartClearTxBuffer() ;
UART_ClearRxInterruptSource(UART_GetRxInterruptSource()) ;
uart_rx_int_ClearPending() ;
uart_rx_int_StartEx(usr_isr) ;
UART_Start() ;
CyGlobalIntEnable; /* Enable global interrupts. */
}
void do_command(char *cmd)
{
str2upper(cmd) ;
if (strcmp(cmd, "WDT") == 0) {
// enable_wdt() ;
wdt_feed_flag = 0 ;
} else if (strcmp(cmd, "SW") == 0) {
CySoftwareReset() ;
} else if (strcmp(cmd, "HELP") == 0) {
help() ;
} else {
print("Unknown command: ") ;
print(cmd) ;
print("\n") ;
help() ;
}
}
int main(void)
{
init_hardware() ;
splash() ;
print_reset_cause() ;
help() ;
blink_led() ;
enable_wdt() ;
prompt() ;
for(;;) {
if (get_str() > 0) {
do_command(str) ;
prompt() ;
}
if (wdt_feed_flag) {
feed_wdt() ;
}
}
}
inline int is_delimiter(uint8_t c)
{
int result = 0 ;
switch(c) {
case CR:
case LF:
case TAB:
case SPACE:
result = c ;
break ;
}
return( result ) ;
}
int get_str(void)
{
int result = 0 ;
if (rx_read_index != rx_write_index) {
if (is_delimiter(rx_buf[rx_read_index])) {
if (str_index > 0) {
str[str_index] = 0 ;
str_index = 0 ;
result = 1 ;
}
} else {
str[str_index++] = rx_buf[rx_read_index] ;
if (str_index >= STR_LEN) {
str[STR_LEN] = 0 ;
str_index = 0 ;
result = -1 ;
}
}
rx_read_index = (rx_read_index + 1) % RX_BUF_LEN ;
}
return( result ) ;
}
CY_ISR(usr_isr)
{
UART_ClearRxInterruptSource(UART_INTR_RX_NOT_EMPTY) ;
if (UART_SpiUartGetRxBufferSize()) {
rx_buf[rx_write_index] = UART_UartGetByte() ;
rx_write_index = (rx_write_index + 1) % RX_BUF_LEN ;
}
}
void print(char *str)
{
UART_UartPutString(str) ;
}
void splash(void)
{
sprintf(str, "\nWDT Test (%s %s)\n", __DATE__, __TIME__) ;
print(str) ;
}
void blink_led(void)
{
int i ;
for (i = 0 ; i < 10 ; i++ ) {
LED_Write(!LED_Read()) ;
CyDelay(100) ;
}
}
void prompt(void)
{
print("> ") ;
}
void str2upper(char str[])
{
int i ;
for (i = 0 ; str ; i++ ) {
if (('a' <= str)&&(str <= 'z')) {
str -= ('a' - 'A') ;
}
}
}
/* [] END OF FILE */
============================
Tera Term Log
moto