- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Mute
- Subscribe to RSS Feed
- Permalink
- Report Inappropriate Content
TSoC に使用されている CY8C4146LQI-S433 では PWM が4つ使えるので、
4声のオルゴールに挑戦してみました。
As we can use 4 PWMs with the CY8C4146LQI-S433 used for TSoC,
I made a mistake to try an orgel of 4 voices.
schematic
External Connection(s)
Pin Assignments
プログラムを起動すると、シリアルターミナル上に現在登録されている曲が表示され,
プロンプトが表示されます。
help と入力すれば、簡単な命令一覧が表示されます。
list と入力すれば、登録されている曲の一覧が表示されます。
led on 又は led off と入力すると TSoC 基板上のユーザー LED がオン・オフします。
note [number] と入力すれば、その番号の音が一秒間だけ発音されます。
play [number] と入力すれば、その番号の曲が演奏されます。
現在は
1声のサンプル: ヴァイオリンパルティータ 2番のギーグ
2声のサンプル: グリーンスリーブス
4声のサンプル: 調和の霊感 8番より アレグロ
が登録されています。
When started, the program shows registered tunes and displays a prompt.
Avilable commands are
help: show a simple help message
list: show list of tunes registered
led [on/off]: to test the communication turn on/off the user LED on the TSoC Board.
note [number]: play specified note for 1 sec.
play [number]: play the tune registered at the number.
Currently
1 voice: Gigue from BWV 1004 (J.S.Bach)
2 voice: Green Sleeve (Anonymous)
4 voice: Allegro from No.8 in A minor from L'Estro Armonico op.3 (Antonio Vivaldi)
are included.
プログラム自体は5月の頭には出来ていましたが、出来心でヴィヴァルディ入れたのが運の尽きで入力に今日まで掛かってしまいました。orz
音はざっとは確認しましたが、まだまだ怪しい音が随所に見受けられますが、サンプルということでご容赦ください。 m(_ _)m
Although the program was done around the beginning of May, entering the score, especially vivaldi took me this long orz.
I listened them once or twice, there may (must) be wrong notes here and there, but please ignore them as this is a "sample" 😜
moto