cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Code Examples

MotooTanaka
Esteemed Contributor

IMG_3540.jpg

秋月で買ってきた超音波センサ (HC-SR04)

http://akizukidenshi.com/catalog/g/gM-11009/

のサンプルを TSoC (CY8C4146LQI-S433) 基板に移植してみました。

(以前のスレッド)

https://community.cypress.com/thread/35411

000-Schematic.JPG

丁度、TSoC もブレッドボードに乗っていたので、HC-SR04 を隣に乗せて4本ジャンパを増やすだけでハードウェアの準備は完了でした。

ソフトウェアの方も、UART と Trigger, Echo のピン設定をするだけで main.c は無変更で動いてくれました。(互換性って、素敵だ・・・)

実際、測定をして見ますと、写真のおじぞうさんのような小さなオブジェクトですと

距離が測定毎にばらつきましたが、本などのようにある程度の大きさの面であれば

とても安定した値が表示されていました。

下記の TeraTerm ログはセンサーから 20cm 程度の距離に雑誌(トラ技)を置いて測定したものです。

001-TeraTerm-log.JPG

Pins

002-Pins.JPG

main.c

=====================

/* ========================================

* HC-SR04 test program for CQ TSoC Board

* UART RX : P1[0]

* UART TX : P1[1]

* Echo    : P0[0]

* Trigger : P0[1]

* ========================================

*/

#include "project.h"

#include <stdio.h>

/* https://keisan.casio.jp/exec/system/1231998943 */

#define MACH    346.513     /* Mach 1.0 at 25.0 */

char str[128] ; /* print buffer */

void init_hardware(void)

{

    CyGlobalIntEnable; /* Enable global interrupts. */

    Clock_12MHz_Start() ;

    UART_Start() ;

    Timer_Start() ;

}

/**

* pulse_trigger

* Generate 10us high pulse from trigger pin

*/

void pulse_trigger(void)

{

    Trigger_Write(1) ;

    CyDelayUs(10) ;

    Trigger_Write(0) ;

}

/**

* measure_echo

* Measure high pulse width of echo pin

*/

uint32_t measure_echo(void)

{

    uint32_t length ;

#if 0

    while(Echo_Read() == 0) ;

    Timer_WriteCounter(0) ;

    while(Echo_Read() != 0) ;

    length = Timer_ReadCounter() ;

    return( length ) ;  

#else

    Timer_Stop() ;

    Timer_WriteCounter(0) ;

    while(Echo_Read() == 0) ;

    Timer_Start() ;

    while(Echo_Read() != 0) ;

    Timer_Stop() ;

    length = Timer_ReadCounter() ;

    return( length ) ;

#endif

}

/**

* print_value

* Calculate distance from the duration

* Since the duration include both way of the trip

* to get the distance, the real duration is the half

* of the duration.

*

* distance = duration * MACH(m/s) * 100(cm) / (2 * 12000000(Hz)) ;

*

*/

void print_value(uint32_t duration)

{

    double distance = 0.0 ;

  

    distance = (double)(duration) * MACH / 240000.0 ;

    sprintf(str, "%d.%02dcm\n", (int)distance, (int)(100 * distance)%100) ;

    UART_UartPutString(str) ;

}

int main(void)

{

    uint32_t duration ;

  

    init_hardware() ;

    for(;;) {

        pulse_trigger() ;

        duration = measure_echo() ;

        print_value(duration) ;

        CyDelay(1000) ;

    }

}

/* [] END OF FILE */

=====================

moto

0 Replies