Tip / Sign in to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
lock attach
Attachments are accessible only for community members.
MotooTanaka
Level 9
Level 9
Distributor - Marubun (Japan)
First comment on blog Beta tester First comment on KBA

Recently I posted a sample using CY8CKIT-044 but PSoC 4100S seems to be another popular candidate now,

I wrote this for TSoC (CY8C4146LQI-S433).

最近、CY8CKIT-044 用にサンプルをポストしましたが、この頃は PSoC 4100S も人気なようですので、

TSoC (CY8C4146LQI-S433) 版も作ってみました。

 

https://community.cypress.com/t5/Code-Examples/A-CapSense-sample-using-an-Elephantech-flex-PCB-elect...

 

pict_01.jpg

schematic / 回路図

010-schematic.JPG

As usual, top-level schematic is pretty simple, but the real world jumper wiring was a little bit of work...

例によってトップレベルの回路図はとても簡素だったのですが、ジャンパ配線はそれなりに大変でした・・・

012-connection-diagram.JPG

Although the result must be trivial, let me put the pictures.

Note: I just purchased a web-camera arm, which is very helpful to take pictures of the boards.

まぁ、結果は言わずもがなですが、写真を載せておきます。

※ Webカメラ用のカメラアームを買ってみました、こういった基板デモの写真を撮るのに便利ですね。

 

Also, Launching the Tuner / ついでに CapSense Tuner も立ち上げておきます。

000a_launching_tuner.JPG

 

Button1 touched, LED 1 lights / ボタン1 に触れて、LED1 が光っています。

pict_02.jpg

001-button01.JPG

Button2 touched, LED2 lights /  ボタン2に触れて LED2 が光っています。

pict_03.jpg

001-button2.JPG

Button3 touched, LED3 lights / ボタン3に触れて、LED3 が光っています。

pict_04.jpg

002-button3.JPG

And the following is the main.c. As TSoC has only 1 LED on board, I light it whenever any of the buttons is/are touched.

最後に main.c を載せておきます。TSoC には LED が一つしか搭載されていませんので、どれかのボタンがタッチされているときには、基板上の LED を点灯して、ボタンに合わせて外部の LED (LED1, LED2, LED3) を点灯するようにしています。

main.c

#include "project.h"

#define LED_ON  1u
#define LED_OFF 0u 

#define BUTTON1 0x01
#define BUTTON2 0x02
#define BUTTON3 0x04

uint8_t button = 0 ;

int main(void)
{
    CyGlobalIntEnable; /* Enable global interrupts. */
    
    EZI2C_Start() ;                      // <----
    EZI2C_EzI2CSetBuffer1(               // <----
        sizeof(CapSense_dsRam),          // <----
        sizeof(CapSense_dsRam),          // <----
        (uint8_t *)&(CapSense_dsRam)) ;  // <----

    CapSense_Start() ;
    CapSense_ScanAllWidgets() ;

    for(;;) {
        if (CapSense_NOT_BUSY == CapSense_IsBusy()) {
            button = 0 ;
            CapSense_ProcessAllWidgets() ;
            CapSense_RunTuner() ; // <------
            if (CapSense_IsSensorActive(CapSense_BUTTON0_WDGT_ID, CapSense_BUTTON0_SNS0_ID)) {
                button |= BUTTON1 ;
                LED1_Write(LED_ON) ;
            } else {
                LED1_Write(LED_OFF) ;
            }
            if (CapSense_IsSensorActive(CapSense_BUTTON0_WDGT_ID, CapSense_BUTTON0_SNS1_ID)) {
                LED2_Write(LED_ON) ;
                button |= BUTTON2 ;
            } else {
                LED2_Write(LED_OFF) ;
            }
            if (CapSense_IsSensorActive(CapSense_BUTTON0_WDGT_ID, CapSense_BUTTON0_SNS2_ID)) {
                button |= BUTTON3 ;
                LED3_Write(LED_ON) ;
            } else {
                LED3_Write(LED_OFF) ;
            }
            if (button) {
                LED0_Write(LED_ON) ;
            } else {
                LED0_Write(LED_OFF) ;
            }
            CapSense_ScanAllWidgets() ;
        }
    }
}

 

moto

 

 

1 Reply
Takashi_M
Moderator
Moderator
Moderator
1000 replies posted 500 solutions authored 750 replies posted

Dear Moto-san,

I appreciate your contribution in CDC

 

regards