十二月 19, 2022
06:15 PM
笔记本电源19.6V 输入到电路,然后启用设备: /ENABLE = 0.Unmute device: /MUTE = 1.,PBTL模式输出20V直流电,但是如果只输入9v工作正常,请教一下专家原因,PCB检查很多次没有问题。
已解决! 转到解答。
1 解答
一月 21, 2023
01:17 AM
10 回复数
十二月 21, 2022
01:25 AM
你好,感谢帮助,我想说是我并不是通过程序控制的,I2C 地址AD0 和 AD1默认接地,MSEL0和MSEL1默认接地,时钟CLKM/S、MUTE直接接5V,Enable接地。都是物理设置。
.
十二月 21, 2022
07:20 AM
补充一下,用12v电源试了一下就没问题,但是用19.5v的电源就有问题。。。
一月 21, 2023
01:17 AM
嗨,新年快乐,可惜问题没有解决!