七月 11, 2022
01:19 AM
6 回复数
七月 11, 2022
02:09 AM
CSD自电容,CSX是互电容
Attachments are accessible only for community members.
七月 11, 2022
07:39 PM
七月 12, 2022
02:49 AM
我使用的也是板子自带例程,但是测试结果误差比较大;按照手册上讲该液位传感器是支持CSD与CSX,但是CSX组件仅支持按钮、矩阵按键以及触摸按键这让我不知道如何设置位CSX方式
七月 12, 2022
05:22 AM
这个工程需要校准之后才可以使用,校准方法工程目录下有一个同名 PDF 文件里有详细解释。
你想使用 CSX 方式的,直接放置 CSX 按键就可以了,但是实际只用到了 CSX SENSOR 的 RAWDATA 。
液位检测本身就是比较难调试的应用,因为空缸,满缸,液体温度等因素都根据实际情况做校准,所以这种应用的调试是非常耗费时间的,不像触摸按键滑条之类的,写好代码就可以直接用。
七月 12, 2022
05:57 AM
很感谢你的回答,我也有使用官方例程提供的空值校准,校准完成后我再加入液体观察读数变化,最后的结果不是很理想(例如液位在10%时串口输出的液位高度是在0-3mm的跳动值)所以我才会像想尝试使用CSX的方法。