tc399 でベクトル autosar を実行しています。 csa ramスペースが0x00でいっぱいで、コールスタック情報がないことがわかりました。 有効にするために何かする必要がありますか?

Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager
tc399 でベクトル autosar を実行しています。 csa ramスペースが0x00でいっぱいで、コールスタック情報がないことがわかりました。 有効にするために何かする必要がありますか?

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/I-am-running-vector-autosar-on-tc399-I-found-that-the-csa-ram-space-is-full-of/td-p/690259

0 件の賞賛
1 解決策
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

一般的には、アプリケーションが正しくビルドされているかどうか、およびアプリケーションでデバイスを正しく初期化しているかどうかを確認することをお勧めします。 たぶん、それがどのように見えるかを確認し、それをあなた自身のものと比較するために機能するいくつかの事前構築された例を入手してください。

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/I-am-running-vector-autosar-on-tc399-I-found-that-the-csa-ram-space-is-full-of/m-p/690269

元の投稿で解決策を見る

0 件の賞賛
3 返答(返信)
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

一般的には、アプリケーションが正しくビルドされているかどうか、およびアプリケーションでデバイスを正しく初期化しているかどうかを確認することをお勧めします。 たぶん、それがどのように見えるかを確認し、それをあなた自身のものと比較するために機能するいくつかの事前構築された例を入手してください。

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/I-am-running-vector-autosar-on-tc399-I-found-that-the-csa-ram-space-is-full-of/m-p/690269

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは@SuperDan

アプリケーションSWにジャンプする前にCSAスペースを初期化する必要があるため、CSAスペースが0x00になる時点を示せるかどうか疑問に思っていました。
BRは、
ジェレミー

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/I-am-running-vector-autosar-on-tc399-I-found-that-the-csa-ram-space-is-full-of/m-p/691976

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは@SuperDan

調子はどうですか?

ブラジル、

ジェレミー

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/I-am-running-vector-autosar-on-tc399-I-found-that-the-csa-ram-space-is-full-of/m-p/697164

0 件の賞賛