我的TS279TA调试COOLDIM_PRG_BOARD自发地改了密码。 调试器: miniwiggler. 我从未设置过密码,即默认密码。 我猜也是。 该故障的发生是由于固件安装过程中POWER_DRILL2GO短暂中断造成的。 DAS 服务器日志(Infineon Memtool 2021 会话):注意:如果在运行期间将此控制台窗口最小化,UDAS 控制台的性能会显著提高。 DAS 服务器的主机端口为 65004 0.000000 等待第一个 DAS 客户端 0.312204 CC 00: 新 DAS 客户端"DASHPAS" (PID 1940) 1 个已连接的 DAS 客户端(最大。 32, one is DASHPAS) 3.605161 CC 01: New DAS Client"Universal Debug Engine" (PID 3300) 2 DAS Client 已连接(最大值。 32,其中之一是 DASHPAS) 3.605278 CC 01: MULTICH_CONNECT_PCB () 启动 自动设备检测 访问硬件有 DAP、SWD 或 SPD 接口连接到目标或未连接 设备与 DAP device_sel 0 连接,错误无 设备“ TriCore™ -Family”设备ID0 为 0x201E9083 设备 ID1 为 0x00000000 有效地址映射:0、1 3.623029 CC 01: MULTICH_CONNECT_PCB () end (17.751 ms) 3.623160 CC 01:init_device() start init_option DAS_DIO_RESET_AND_HALT | DAS_DIO_NO_DEFAULT_KEY_TYPE device_key DAS_KEY_TYPE_256BIT key[0] 0x00000000 ... 错误 DEVICE_LOCKED 3.680015 CC 01:init_device() 结束(56.855 ms) 3.680338 CC 01:disconnect_device() 3.680587 CC 01: MULTICH_CONNECT_PCB () start 自动设备检测 device_sel 0, error none Device " TriCore™ -Family" 器件 ID0 为 0x201E9083 器件 ID1 为 0x00000000 有效地址映射:0、1 3.683412 CC 01: MULTICH_CONNECT_PCB () end (2.825 ms) 3.683772 CC 01: init_device() 启动 init_option DAS_DIO_RESET_AND_HALT | DAS_DIO_NO_DEFAULT_KEY_TYPE device_key DAS_KEY_TYPE_256BIT key[0] 0x00000000 ... 错误 DEVICE_LOCKED 3.728949 CC 01:init_device() 结束(45.177 ms) 3.729439 CC 01:disconnect_device() 3.730330 CC 01: MULTICH_CONNECT_PCB () start 自动设备检测 device_sel 0, error none Device " TriCore™ -Family" 器件 ID0 为 0x201E9083 器件 ID1 为 0x00000000 有效地址映射:0、1 3.733253 CC 01: MULTICH_CONNECT_PCB () end (2.923 ms) 3.733530 CC 01: init_device() start init_option DAS_DIO_RESET_AND_HALT | DAS_DIO_NO_DEFAULT_KEY_TYPE device_key DAS_KEY_TYPE_256BIT key[0] 0x00000000 ...error DEVICE_LOCKED 3.792415 CC 01: init_device() end (58.885 ms) 3.793079 CC 01: disconnect_device() 3.799191 CC 01: Session closed 1 DAS Clients connected (max. 32,一个是 DASHPAS)
如何解锁密码?

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/device-key-key-0-0x00000000-error-DEVICE-LOCKED/td-p/691186

0 点赞
3 回复数
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

嗨安德鲁,

在记忆工具中,

转到MULTICH_CONNECT_PCB ,当连接失败时,单击更改并启用此功能

Basil_Mathai_0-1707381579625.png


如果失败,请附上连接失败报告和日志

Basil_Mathai_1-1707381611193.png

 





smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/device-key-key-0-0x00000000-error-DEVICE-LOCKED/m-p/691605

0 点赞
lock attach
Attachments are accessible only for community members.
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

你好、

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/device-key-key-0-0x00000000-error-DEVICE-LOCKED/m-p/691635

0 点赞
lock attach
Attachments are accessible only for community members.
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

添加了一个输出文件"udas" 。

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/device-key-key-0-0x00000000-error-DEVICE-LOCKED/m-p/691650

0 点赞