Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob

AURIX™ フォーラムのディスカッション

Translation_Bot
AURIX™
DFLASHアドレスAF00A018からデータを読み出したいのですが、トラップCLASS4 tin2(バスエラー)に入ります。 これは私のコードの一部です、   /****コード開始****/ uint8 * Schedule_ptr; 揮発性uint8 Schedule_Data; uint32 ... Show More
Translation_Bot
AURIX™
请问如何使用TOM0的通道0--3输出带死区的PWM,哪里能找到相关的示例代码吗?库函数中的配置相对简略,有没有详细一些的示例 Show More
Translation_Bot
AURIX™
请问如何使用TOM0的通道0--3输出带死区的PWM,哪里能找到相关的示例代码吗?库函数中的配置相对简略,有没有详细一些的示例 Show More
Translation_Bot
AURIX™
ねえ皆さん AURIX TC39の別の割り込みサービスルーチン内で割り込みサービスルーチンを呼び出す方法を知りたいのですが。 前もって感謝します、 ケビン Show More
Translation_Bot
AURIX™
こんにちは、Triboard TC3X7のUARTの動作電圧は5Vです。3.3Vに変更する可能性はありますか? Show More
Translation_Bot
AURIX™
TC387芯片通过MCD软件连接芯片时提示Device is locked,设备被锁,这是什么原因引起的,如何解锁呢 Show More
Translation_Bot
AURIX™
ヘルプ! SENT割り込みにFRIエラーが見つかりました。 設定に何か問題がありますか? センサーのティックレンスは3usで、私の設定は次のとおりです。 Fsent = 100M fracStep = 1023 preDiv = 5 chanBaudDiv = 2800 Show More
Translation_Bot
AURIX™
みなさん。TriBoard TC3x9評価ボードにAURIX TC39を実装して使用しています。 マイクロコントローラを外部入力クロックモードで使用し、入力クロックとして0-5Vの振幅で8MHzの周波数信号を取得しようとしています。 私の目標は、SYSPLL コンフィギュレーションで 300MHz ... Show More
Translation_Bot
AURIX™
コミュニティの皆さん、こんにちは。 TOMの2つのトリガーイベントを介して1つのEVADCチャネルをトリガーすることが可能かどうかをお尋ねします。 具体的には、アップダウンカウントモードでTOMを使用してPWM信号を生成したいと思います。 目的は、CN0カウンタがCM0値に達したとき、および0に達し... Show More
Translation_Bot
AURIX™
AurixTC277 MCUでプロジェクトをビルドしようとすると、以下のエラーが発生します。 「IFXネットワークの確認中に内部エラーが発生しました。java.net.MalformedURLException:protなし   ocol:" Show More
掲示板情報

AURIX™

こちらのフォーラムでは、32ビットAURIX™ TriCore™マイクロコントローラーに関する質問、コメント、フィードバックを投稿できます。AURIX™はアプリケーションを問わず、性能、メモリ、ペリフェラルにおいて最高のスケーラビリティを提供します。また、ISOの機能安全規格とEVITAの完全セキュリティ規格の両方を満たす、安全で安心なコンパニオンチップです。こちらのページでは、最新のボードページ、ソフトウェアとツールのGitHub、トレーニング、ドキュメント、FAQへのリンクも掲載しています。