Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob

AURIX™ フォーラムのディスカッション

Translation_Bot
AURIX™
こんにちは、今私はTC375 IRを学んでいますが、私はいくつかの流れるような疑問を持っています。 1.割り込みベクタアドレスに優先順位は影響しますか? 2.2つの異なる割り込みを同じ優先度にすることはできませんか?       smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9... Show More
Translation_Bot
AURIX™
AURIX TC377TX を使用すると、ブートローダーと APP は PF0 の 0x80000000 から 0x800FFFFF までの 1M 空間に格納されます。APP が PF0 の 0x80100000 から始まる 128 個の論理セクターを消去すると、CPU->CPU0->PMI->PS... Show More
Translation_Bot
AURIX™
我參考Datasheet 的Summary of Features,提到ASCLIN有 8 Asynchronous/Synchronous Serial Channels (ASCLIN) with hardware LIN support,所以同步與非同步相加有16個channel ,在 Pla... Show More
Translation_Bot
AURIX™
私は、TLE9012DQU + TLE9015EQU + KIT_Aurix TC265 TFTボード用のC#プログラムとUART通信の開発を担当しました。シリアルポートを開き、ドキュメントに従っていくつかのコマンドを送信しましたが、通信が機能していません。 開発の方向性について、ご意見をいただけれ... Show More
Translation_Bot
AURIX™
親愛なるサポーター、 以下のKBAを翻訳したいと思います。 確認してもらえますか? https://community.infineon.com/t5/Knowledge-Base-Articles/AURIX-MCU-Using-Emergency-Stop-ES-feature-of-the-port-pins-KBA238004/ta-p/450532... Show More
Translation_Bot
AURIX™
現在、TLF35584を使用しています。MCU POWERをQUCに接続していますが、QUCがLOWの場合、MCUは死にます。 スタンバイモードに入り、QUC LOWにしますが、スタンバイモードではROT端子がLOWになり、MCUがリセットされます。 リセット後、TLF35584 は INIT 状態... Show More
Translation_Bot
AURIX™
こんにちは、専門家の皆様: TC334L チップのモーター制御用デモ ソフトウェアの完全版を入手したいのですが、どこで入手できますか?インフィニオンが持っている場合は、私に送ってください。ありがとうございます。さらに、インフィニオンの「Infineon Developer Center Launch... Show More
Translation_Bot
AURIX™
こんにちはコミュニティ、 TC27xDでSPC通信を実装しようとしています。 SPCトリガーを送信し、入力用と出力用の2つの異なるピンを使用して応答を受信できます。 しかし、シングルピンを使用すると、ポートは出力モードのままで、入力モードに切り替わらないような気がします。 トリガーが送信されているの... Show More
Translation_Bot
AURIX™
hi 各位朋友,我最近遇到一共问题希望大家帮我解决一下,XC164CS芯片,DAS可以识别到芯片,但是我点击 Start Client时 会出现如下问题 之后点击 close 导致 memtool 无法连接,还请大家帮我解答一下 ,非常感谢smartconx_target@Q!w2e3r4t5y... Show More
Translation_Bot
AURIX™
こんにちは FLSLoaderを使用してUCB_BMHDをプログラムできますか?   ありがとうございました アーディティヤsmartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/FlsLoader-to-update-the-UCB-BMHD/td-p/6... Show More
掲示板情報

AURIX™

こちらのフォーラムでは、32ビットAURIX™ TriCore™マイクロコントローラーに関する質問、コメント、フィードバックを投稿できます。AURIX™はアプリケーションを問わず、性能、メモリ、ペリフェラルにおいて最高のスケーラビリティを提供します。また、ISOの機能安全規格とEVITAの完全セキュリティ規格の両方を満たす、安全で安心なコンパニオンチップです。こちらのページでは、最新のボードページ、ソフトウェアとツールのGitHub、トレーニング、ドキュメント、FAQへのリンクも掲載しています。