Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob

AURIX™ フォーラムのディスカッション

Translation_Bot
AURIX™
こんにちは、TC399にFreeRTOSを追加しようとしています。 開発スタジオ AURIX™ TC375フリーRTOSの例を入手しました。 TC399用の新しいプロジェクトを作成し、FreeRTOS移植ファイルをコピーしました。 コードはエラーなしでコンパイルされます。 vTaskStartSch... Show More
Translation_Bot
AURIX™
前述したように、RAM にアクセスするときに DMA によってアクセスできる RAM の種類は何ですか? 各コアの LMU にアクセスできますか? Show More
Translation_Bot
AURIX™
こんにちは、みんな Ethernet_1_KIT_TC397_TFT ルーチンに関して、LWIP_DHCP マクロを閉じた後、PC 上の Putty ソフトウェアが設定指示に従って接続できません。これは正しいですか? LWIP_DHCP がオフになっている場合、Putty は接続できません。ボードの... Show More
Translation_Bot
AURIX™
図に示すように、MCAL で ALM8[10] と ALM8 [17] を無効にしましたが、WDG は正常に動作しているのに、コールド スタート時に SMU AG8 でこれら 2 つのエラーが報告されます。 しかし、デバッガでプログラムをリセットすると、これらのアラームは報告されません。 何か提案を... Show More
Translation_Bot
AURIX™
TC39x芯片的BMHD中配置的Checker Software的作用是什么,在Checker 软件中都执行了哪些操作,这么设计的初衷是什么? Show More
Translation_Bot
AURIX™
こんにちは、私はマイクロコントローラを単一電源モード(Vext = 5V)で供給し、マイクロコントローラに内部VDD(1.25V)とVDDP3(3.3V)を生成させたいと考えています。 EVCレギュレータに MULTICH_CONNECT_PCB する必要がある外付け部品(MOSFET、インダクタ)... Show More
Translation_Bot
AURIX™
こんにちは、添付の図に示すように、MCU の SPI の t51 と t510 のサイズを調整する方法を教えてください。 Show More
Translation_Bot
AURIX™
如题,我从哪里能获取到TC397的GPIO的数量呢?smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/%E5%85%B3%E4%BA%8ETC397-GPIO-%E7%9A%84%E6%95%B0%E9%87%8F/td-p/675451 Show More
Translation_Bot
AURIX™
ユーザーマニュアルの次の表で示唆されているように、私が使用するTC357TA評価 COOLDIM_PRG_BOARD では、最大サンプリングレートは2.6MHzである必要があります。 しかし、私はこの速度を達成することはできません。 私が遭遇する最初の問題は、「IfxEvadc_initializ... Show More
Translation_Bot
AURIX™
こんにちはインフィニオン、 PWMがEVADC変換をどのようにトリガーするかについて混乱しています。 このPWMトリガが正確にどのように生成されるか。 何を考慮する必要がありますか? おかげで、よろしく、 アシュウィニsmartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t... Show More
掲示板情報

AURIX™

こちらのフォーラムでは、32ビットAURIX™ TriCore™マイクロコントローラーに関する質問、コメント、フィードバックを投稿できます。AURIX™はアプリケーションを問わず、性能、メモリ、ペリフェラルにおいて最高のスケーラビリティを提供します。また、ISOの機能安全規格とEVITAの完全セキュリティ規格の両方を満たす、安全で安心なコンパニオンチップです。こちらのページでは、最新のボードページ、ソフトウェアとツールのGitHub、トレーニング、ドキュメント、FAQへのリンクも掲載しています。