Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob

AURIX™ フォーラムのディスカッション

Translation_Bot
AURIX™
プロジェクトの要件は、コードを RAM に配置して実行することです。このコードは、flashdrv の使用法と同様に、CAN 経由でダウンロードされます。このコード ファイルを生成し、呼び出すにはどうすればよいですか?smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t... Show More
Translation_Bot
AURIX™
こんにちはインフィニオン、 SPI通信に問題があります。 SPIシーケンスを保留中として取得します。 そしてGLOBALCON1として。エラーENS = 7F . 保留中のシーケンスの想定される理由は何ですか? 問題をデバッグするにはどうすればよいですか。 できるだけ早く TESTBOARD_150... Show More
Translation_Bot
AURIX™
开启8个通道的ATOM Timer,分别是 Atom9_0,Atom9_2,Atom9_4,Atom9_6,Atom10_0,Atom10_2,Atom10_4,Atom10_6. 在设备启动后,这些Timer都能正常运行,但是在运行一段时间,它们中间有一些通道就不再进入中断了,好像死了一样,请求帮... Show More
Translation_Bot
AURIX™
在进行ADC采集的时候,发现有一路的结果寄存器GxRESy里面的有效标志位valid flag(VF)一直为0,导致程序一直卡在一直验证VF是否有效这个地方(do while(!VF)),请问各位有遇到过这个问题吗?应该怎么解决啊smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9... Show More
Translation_Bot
AURIX™
大佬们,我想问一下 ADC的仲裁机制是按照GROUP来分的吗? 文字描述为GRUOP,但给的图是Channel,图中的Channel是指ADC Gruop吗?  smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/ADC/td-p/660646 Show More
Translation_Bot
AURIX™
使用ADS软件编译程序卡住在40%,此时显示编译已经基本结束,CPU(因特尔i9-13)占用率从80%降低到5%,说明此时CPU基本已经停止编译工作。但是编译无法正常结束,卡住一小时后不得不停止编译。且查看不了正确的报错信息。编译ADS自带的TC297工作例程,也出现了类似的问题,只不过卡在16%,... Show More
Translation_Bot
AURIX™
如何在TC264或者TC377中使用FOC呢,GTM模块相关配置实在太过于复杂了,实在有一些看不懂,有没有什么相关的中文资料或者开源代码可供参考。smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/%E5%A6%82%E4%BD%95%E5%9C%A8T... Show More
Translation_Bot
AURIX™
请问TC397 如何查看RAM和Pflash 的使用情况?smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/TC397-%E5%A6%82%E4%BD%95%E6%9F%A5%E7%9C%8BRAM%E5%92%8CPflash%E7%9A%84%E4... Show More
Translation_Bot
AURIX™
こんにちは、専門家: 目前我正在进行关于TC334芯片的BootLoader的开发,需要得到英飞凌工程师的相关支持,具体如下: 1.请帮忙评估一下我目前使用官方的板子"KIT_A2G_TC387_MOTORCTR"是否适合用于研究BootLoader开发,当然我有购买英飞凌官方的DAP烧录器; 2.... Show More
Translation_Bot
AURIX™
TC387コントローラを使用しており、CANバスのトラフィックが増加すると、CPU負荷が約100%になります。 CANトラフィックの増加方法- DBCファイルごとに設定された周期性に関係なく、1msの周期性でCanoeからメッセージを送信します。 CANは割り込みベースとして設定されています。 CP... Show More
掲示板情報

AURIX™

こちらのフォーラムでは、32ビットAURIX™ TriCore™マイクロコントローラーに関する質問、コメント、フィードバックを投稿できます。AURIX™はアプリケーションを問わず、性能、メモリ、ペリフェラルにおいて最高のスケーラビリティを提供します。また、ISOの機能安全規格とEVITAの完全セキュリティ規格の両方を満たす、安全で安心なコンパニオンチップです。こちらのページでは、最新のボードページ、ソフトウェアとツールのGitHub、トレーニング、ドキュメント、FAQへのリンクも掲載しています。