Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob

AURIX™ フォーラムのディスカッション

Translation_Bot
AURIX™
UMには、「ロックステップエラーがローカルCPUに報告され、PFLASH読み取りパスモニターアラームにフラグが立てられる」と記載されています。 しかし、私はこれについてのレジスターやフラグを見つけることができません。 どれですか。smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9... Show More
Translation_Bot
AURIX™
PSDR 和 DSPR
solved msg Solved
PSPR 主要用于放置静态函数,提高函数执行效率 DSPR 主要用于全局变量、现场保护的上下文管理和堆栈等数据 以上是我找到的关于PSPR 和 DSPR 的解释,我有两个问题: 1. PSPR 和 DSPR中的指令或数据需要用户在lsl文件中指定吗 2. 系统运行时的代码和数据都需要载入PSPR 或... Show More
Translation_Bot
AURIX™
在链接文件中,会有bus的定义,例如 map cached (dest=bus:sri, dest_offset=0x80000000, size=1M) 我的疑惑点是,括号中的bus及SRI是随意的定义的吗,另外bus在链接文件中有什么用处,谢谢~smartconx_target@Q!w2e3r4... Show More
Translation_Bot
AURIX™
目前使用TLE7242 需要时钟源,25Mhz时钟源 时钟源来自于TC377的 可以提供时钟的PIN 目前因为这条时钟线比较长,故此导致 倍频较高,EMI实验不过 是否可以通过 TC377自身的展频 从而使得输出的 时钟也可以展频 最终通过 EMI 测试smartconx_target@Q!w2e3... Show More
Translation_Bot
AURIX™
您好,想请教下, 关于TLE92104 SPI传输相关问题, 1. 我采用异步队列传输(QSPI加上DMA搬运), 会出错 . 2. 后来转成异步分别传输,不采用队列传输, 且一周期发一帧,工作正常   (一周期内异步传输, 一帧一帧的发也会出问题, 必须要一周期发一帧才正常) 请问, 该片子是不支... Show More
Translation_Bot
AURIX™
IFX Low-Level Library (iLLD) バージョン iLLD_1_0_1_17_0 を使用してAURIX™ TC387 マイクロコントローラ 作業しています。EVAL_BDPS_DRIVERI2C ピンを IfxI2c0_SCL_P15_4_INOUT にコンフィギュレーションでき... Show More
Translation_Bot
AURIX™
こんにちは GPIOピンを意図しない方法で使用している可能性のあるものを試しています。 しかし、現在、制限が正確にどこにあるのかわからないので、これが機能するかどうか、そしてどのように機能するかについての入力を求めたかったのです。 TDA5235_868_5_BOARDAURIX™TC397 を ... Show More
Translation_Bot
AURIX™
ねえ皆さん私はTasking Compilerのドキュメントに従って、リンクをインクリメンタルに変更しようとしますが、これまでのところ成功していません。CMake + ninjaによるインクリメンタルリンクを可能にする私のアイデアは、アーカイバとリンカのラッパーツールを作成することでした。 アーカイ... Show More
Translation_Bot
AURIX™
こんにちは、みんな、   adc のチャネルについてお聞きしたいのですが、AN36 に対応するグループ ID とチャネル ID は何ですか? @Kunqiao_L   よろしくお願いしますsmartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/TC397-a... Show More
Translation_Bot
AURIX™
TC387 AURIX™ を使用しています。 内部ループバック通信の例は 1 つだけです。 しかし、通常のCAN通信の例はありません。 そこで、g_mcmcan.canNodeConfig.busLoopbackEnabledを使用して、必要なレジスタのビット位置をリセットします = 偽;その後、プ... Show More
掲示板情報

AURIX™

こちらのフォーラムでは、32ビットAURIX™ TriCore™マイクロコントローラーに関する質問、コメント、フィードバックを投稿できます。AURIX™はアプリケーションを問わず、性能、メモリ、ペリフェラルにおいて最高のスケーラビリティを提供します。また、ISOの機能安全規格とEVITAの完全セキュリティ規格の両方を満たす、安全で安心なコンパニオンチップです。こちらのページでは、最新のボードページ、ソフトウェアとツールのGitHub、トレーニング、ドキュメント、FAQへのリンクも掲載しています。