Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob

AURIX™ フォーラムのディスカッション

Translation_Bot
AURIX™
こんにちは AVB 機能が TC387 AURIX™ でサポートされているかどうか知りたいのですが。  smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/AVB-feature-support-for-Aurix-TC38xQP/td-p/687650 Show More
Translation_Bot
AURIX™
デバイス「SAK-TC389QP-160F300S」でバウンダリスキャンテストを実装しようとしています BSDLを添付して使用しています。 IDはOKです HIGHZはOKです。 しかし、bscanセルデバイスと対話しようとすると、期待どおりに応答しません。 bsdl が間違っているか、別の命令ピン... Show More
Translation_Bot
AURIX™
こんにちは TC364マイコンは外部メモリに対応していますか? 私が読んだところによると、外部バスインターフェイスは外部メモリに使用されています。 そして、このマイクロコントローラのデータシートで、外部バスが0であることがわかりました。   ありがとうございました!smartconx_target@... Show More
Translation_Bot
AURIX™
エラー メッセージは次のとおりです。 コンポーネント 'IMTMemtool' からのメッセージ : ターゲットへのMULTICH_CONNECT_PCBを実行できません コンポーネント 'Controller0.Core0.Tc2CoreTargIntf' からのメッセージ : MULTICH_C... Show More
Translation_Bot
AURIX™
コンテキストの自動保存と復元で2つのタスクを切り替える方法は? たとえば、task1がwhile(1)で実行されており、STM割り込みがここで発生しますが、コンテキストがCSAに保存されていないタスク2に切り替えたいのですが、どうすればよいですか?smartconx_target@Q!w2e3r4t... Show More
Translation_Bot
AURIX™
こんにちは、 EVAL_IM_FLEX_ADAPTER_V1 Tc387 を使用しており、ATOM を介して PWM 出力をセットアップしました。この後、DTM を使用してデッドタイムが追加されます。すべての出力をオフにしてから、しばらくしてから再度オンにしたいと思います。 ATOM に対して OU... Show More
Translation_Bot
AURIX™
現在、SPI マスターは複数のセレクト ピン セットを構築する必要があります。次のコード変更は正しいですか?         static void initQSPI2MasterChannel(void) { IfxQspi_SpiMaster_ChannelConfig spiMaste... Show More
Translation_Bot
AURIX™
こんにちは ASCLIN SPIには、CPHA値を設定するオプションがあります。 私のプロジェクトでは、SPIスレーブデバイスを使用しています。 QSPI モジュールを使用すると、モード 0 (CPOL および CPHA = 0) で通信できます。しかし、ASCLIN SPIを使用すると、CPHAを... Show More
Translation_Bot
AURIX™
こんにちは、 ICはTC387を使用しています。 OCDSのピン位置BRKOUTとBRKINを知りたいですか? P20.0とP20.1の2つのピンに対応し、 どのシンボルを正しく設定する必要がありますか。    smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5... Show More
Translation_Bot
AURIX™
こんにちは! lwIP でイーサネットを実行したいと考えています ( TLE9243QK_BASE_BOARDKIT_A2G_TC387_MOTORCTRのサンプル Ethernet_1 の )。 TESTBOARD_150PC_OUTの例を理解するのに長い時間をかけて、自分の構成に合わせて徐々に変... Show More
掲示板情報

AURIX™

こちらのフォーラムでは、32ビットAURIX™ TriCore™マイクロコントローラーに関する質問、コメント、フィードバックを投稿できます。AURIX™はアプリケーションを問わず、性能、メモリ、ペリフェラルにおいて最高のスケーラビリティを提供します。また、ISOの機能安全規格とEVITAの完全セキュリティ規格の両方を満たす、安全で安心なコンパニオンチップです。こちらのページでは、最新のボードページ、ソフトウェアとツールのGitHub、トレーニング、ドキュメント、FAQへのリンクも掲載しています。