Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob

AURIX™ フォーラムのディスカッション

Translation_Bot
AURIX™
マルチセレクト端子のSPI制御マスターからスレーブへのリファレンスコード例を教えてください。smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/SPI-control-Master-to-slave-of-the-multi-select-pin-con... Show More
Translation_Bot
AURIX™
  こんにちは、最近、姿勢計算プロジェクトをTC264マイコンに移植しようとしています。TC264にDSPが搭載されているのを見ました。行列演算と三角関数が最適化されているようにするためにtc264に最適化できる関連する加速ライブラリがあるかどうかを尋ねたいと思います。私は長い間illdを検索し、... Show More
Translation_Bot
AURIX™
こんにちは TC3735 の pflash ロケーション 0xA013BFE0 または 0xA0133FE0に 32 バイトのデータを書き込んでいます。 Flashstatus SP4X_PROG_ADAPTERエラーであるエラー 97 が発生します。 私が間違っていることを教えていただけませんか。... Show More
Translation_Bot
AURIX™
こんにちはチーム、 現在、インフィニオンのTC377チップセットを使用するプロジェクトに取り組んでいます。 EMEMメモリへのアクセス方法について、いくつかのインプットが必要です。 データをコピーして EMEM メモリ範囲の場所から読み出そうとしていますが、読み取れません。 また、OCDS をイネー... Show More
Translation_Bot
AURIX™
こんにちはコミュニティ、 ロック状態のUCB_DBGを構成し、パスワードを指定しました。 今、私はそれのロックを解除する必要があります。 デフォルトのロック解除状態のUCB_DBG(コード確認)を再設定する必要がありますか? もしそうなら、関連する詳細な手順を教えていただけますか? (私はTC39を... Show More
Translation_Bot
AURIX™
こんにちは、みんな、 私は、1Hzの周波数で50%デューティ信号を持つPWM信号を正確に生成する必要があるプロジェクトに取り組んでいます。 CCU6割り込み、GTM(TOM/ATOM)、GPT12、FreeRTOSを使ってみましたが、論理アナライザとピコスコープで測定すると、毎秒約~265usのスキ... Show More
Translation_Bot
AURIX™
おはようございます ADSで提供される TriCore™-gccのバージョンは、かなりの量のC ++ 20をサポートする、比較的最近のビルド(11.x)です。 これは壮観で便利です。 私は現在(VMで)winIDEAを起動する以外にADSを使用しておらず、Linuxで標準ツール(CMake、Ninj... Show More
Translation_Bot
AURIX™
こんにちは、この開発ボードのマニュアルを見つけたいです。Web サイトで同様の tc387tft 回路図を確認しました。現在、私が持っているボードには DIP スイッチと調整可能なポテンショメータが付いています。後で改訂されましたか? 対応するマニュアルと回路図を見つけてください。ありがとう。添付の... Show More
Translation_Bot
AURIX™
こんにちは新製品の開発にTC399XX256F300SB用のBSDLファイルが欲しいのですが。感謝smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/BSDL-File-for-the-TC399XX256F300SB/td-p/694606 Show More
Translation_Bot
AURIX™
親愛なるコミュニティ、 A2G TC387 5V TRB Sを使用しています。 3.3V しか出力しない QSPI ピンが必要です。 ピンP15.5、P15.3、P15.2(QSPI)は5Vで信号を出力します。 また、3.3Vしか出力しないGPIOピンも必要です。   よろしくお願いいたします パト... Show More
掲示板情報

AURIX™

こちらのフォーラムでは、32ビットAURIX™ TriCore™マイクロコントローラーに関する質問、コメント、フィードバックを投稿できます。AURIX™はアプリケーションを問わず、性能、メモリ、ペリフェラルにおいて最高のスケーラビリティを提供します。また、ISOの機能安全規格とEVITAの完全セキュリティ規格の両方を満たす、安全で安心なコンパニオンチップです。こちらのページでは、最新のボードページ、ソフトウェアとツールのGitHub、トレーニング、ドキュメント、FAQへのリンクも掲載しています。