Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob

AURIX™ フォーラムのディスカッション

Translation_Bot
AURIX™
UCB_DFLASH
solved msg Solved
みなさん、こんにちは。TC38xで登録UCB_PLFASHを確認できます。しかしUCB_DFLASH私は見ることができません。 当初はTrace32でも確認・修正できました。誰かが何をすべきかを提案できますか?現在の状況の参考のためのPFA画像。よろしくお願いします。     Show More
Translation_Bot
AURIX™
こんにちは、私はカスタムボードを使用してTc233マイクロコントローラを使用しています。 私はサンプルプログラムMULTICAN_1_KITを使用しています。 CANをループバックモードではなく通常モードで動作させたいので、ループバックをfalseにしました。また、適切なノード構成を指定しましたが、... Show More
Translation_Bot
AURIX™
こんにちは、TC35xターゲットのポート21 LVDSパッド制御レジスタのPIN7「PS」を「0」に設定して、3.3V電源設定を選択しようとしています。 このピンのハードウェアリセット値は「1」なので、ソフトウェアの初期化で起動時に変更できるかどうか疑問に思っています。 では 、このピン値はソフトウ... Show More
Translation_Bot
AURIX™
TC38xでは、ローカルメモリユニット(LMU)と分散LMU(DLMU)を全体としてOVC機能で使用できますか SAL-TC387QP-160F300S AD  Show More
Translation_Bot
AURIX™
TC397 で TRNG を無効にして再度有効にした後、DATA32 から読み取られる乱数シーケンスは、すべてのリセット (パワーオン リセットおよび開発キットのリセット ボタンを含む) で同じになります。 ボード: KIT_A2G_TC397_5V_TFT コードを初期化します。 NVIC_Ena... Show More
Translation_Bot
AURIX™
こんにちはAURIX TC4D7を使用しています。外部出力ピンを使用して外部デバイスをトリガし、出力ピンがトリガされた正確な時刻を低ジッタでキャプチャします。このような機能には、チップのどの周辺機器を使用する必要がありますか? Show More
Translation_Bot
AURIX™
你好 目前使用"UART_VCOM_1_KIT_TC397_TFT"範例在Triboard TC397上進行測試。 開啟兩組ASCLIN 模組0跟模組4並且在中斷設置中有更改相對應的向量表數值,進行以下交互測試: 1. CPU0_Main.c內執行兩組ASCLIN初始化、只有調整"中斷向量表數值(0... Show More
Translation_Bot
AURIX™
こんにちは 私は最近TC387を使っていました。 スタンバイモード中にいくつかの変数を保存する必要があり、ウェイクアップ後、それらの値は初期化されるべきではありません。 ユーザーマニュアルでDLMUを見つけましたが、次のように説明されています。 テストされたデータはデータセクションlmudata_... Show More
Translation_Bot
AURIX™
TC233のCAN伝送で問題が発生していますが、トラブルシューティングにいくつかの支援を実際に使用できます。 シナリオは次のとおりです。 CANの初期化には、iLLDサンプルソースのコードを利用しました。 当初は、P20_8ピンとP20_7ピンをそれぞれCAN TXピンとCAN RXピンとして構成し... Show More
Translation_Bot
AURIX™
「AURIX TC3xx Safety Manual v2.0.pdf - 6.38 SM[HW]:CLOCK:CFG_AS_AP」に記載されているように、クロックシステムのレジスタはマスタータグベースの安全機械によって保護されています。 しかし、関連する ACCEN0/1 レジスタが [Infin... Show More
掲示板情報

AURIX™

こちらのフォーラムでは、32ビットAURIX™ TriCore™マイクロコントローラーに関する質問、コメント、フィードバックを投稿できます。AURIX™はアプリケーションを問わず、性能、メモリ、ペリフェラルにおいて最高のスケーラビリティを提供します。また、ISOの機能安全規格とEVITAの完全セキュリティ規格の両方を満たす、安全で安心なコンパニオンチップです。こちらのページでは、最新のボードページ、ソフトウェアとツールのGitHub、トレーニング、ドキュメント、FAQへのリンクも掲載しています。