Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob

AURIX™ フォーラムのディスカッション

Translation_Bot
AURIX™
关于HSM如何将整颗TC389芯片重启,是否有什么资料介绍,或者说修改什么寄存器呢?smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/HSM%E5%A6%82%E4%BD%95%E5%B0%86%E6%95%B4%E9%A2%97TC389%E8%8A... Show More
Translation_Bot
AURIX™
プロジェクトコードをコンパイルするときに、TC3XX mcalコードを使用します。 「エラー:データセクション 'Config.Cpu0.32bit'のプラグマセクションの終わりがありません」というエラーが発生します 」、写真に写っています。 どうすれば解決できますか? smartconx_targ... Show More
Translation_Bot
AURIX™
使用TC3xx的TOM模块配置中断时,如何配置可以让CN0计数器等于0时进入中断smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/%E8%8B%B1%E9%A3%9E%E5%87%8CTc3xx-TOM%E4%B8%AD%E6%96%AD%E9%97%... Show More
Translation_Bot
AURIX™
こんにちは FreeRTOS をAURIX™と統合しようとしています。 githubから例を取得しました。 しかし、複数のコアでタスクを実行することには疑問があります。 1)2つのコアで2つのタスクを実行する方法。 2)cpu0_main.cでは、 割り込みtypeOfService = IfxSr... Show More
Translation_Bot
AURIX™
こんにちは、私のために安全マニュアル(TC387)を共有していただけませんか?、私はこのウェブサイトからそれを見つけることができません。 よろしくお願いします。smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/TC387-safety-manual/t... Show More
Translation_Bot
AURIX™
TC387 チップを使用して Autosar OS を構成したところ、メインコアが暴走し、他のコアは正常に動作し、OS のタスク切り替えが行われたことがわかりました。PC ポインタは _IF_CONST 領域を指し、D[4] レジスタは 1 でした。これら 2 つのレジスタによると、計算ルールによっ... Show More
Translation_Bot
AURIX™
AURIX™ TC375 litekit を使用しています。ここで、データ(ADC)を受信し、10MHzの発振の最小値と最大値を計算し、その値を.txtに保存します 電圧信号を文書化または出力します。 このためには、各振動を計算するためのサムリングレートが必要です。 これを実現するのに最適なサンプル... Show More
Translation_Bot
AURIX™
OCDSDIS と DBGIFLCK を UCB_DBG 用に構成し、確認済みに設定しました。 次に、[構成の消去]ボタンを使用して、UCB_DBGの構成を消去します。 その後、トライボードに MULTICH_CONNECT_PCB できません。smartconx_target@Q!w2e3r4t... Show More
Translation_Bot
AURIX™
インフィニオンチームの皆さん、こんにちは。 すべてのサンプルコードでは、デフォルトの設定値でデバイスを初期化します。 次に、いくつかの値を変更します。 単純なものを求めたり、デフォルトを見つけるのに時間を費やしたりしないようにするために、この初期値が何であるかを知ることはできますか?smartcon... Show More
Translation_Bot
AURIX™
こんにちは インフィニオンのハードウェアとツールは初めてです。 私の会社はプロジェクト用にKIT_A2G_TC387_MOTORCTRを購入したところです。 KIT_A2G_TC387_MOTORCTRで iLLD_TC375_ADS_FreeRTOS_Basic サンプル プロジェクトを実行しよう... Show More
掲示板情報

AURIX™

こちらのフォーラムでは、32ビットAURIX™ TriCore™マイクロコントローラーに関する質問、コメント、フィードバックを投稿できます。AURIX™はアプリケーションを問わず、性能、メモリ、ペリフェラルにおいて最高のスケーラビリティを提供します。また、ISOの機能安全規格とEVITAの完全セキュリティ規格の両方を満たす、安全で安心なコンパニオンチップです。こちらのページでは、最新のボードページ、ソフトウェアとツールのGitHub、トレーニング、ドキュメント、FAQへのリンクも掲載しています。