Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob

AURIX™ フォーラムのディスカッション

Translation_Bot
AURIX™
こんにちは、私はAurix TC375 Lite Kit開発ボードを使用しており、freeRtosサンプルコードを試しました。 しかし、コンパイル後、コードがデバッガモードになると、tsimの問題は以下のスナップショットのように発生します。 この問題の解決策をできるだけ早く入手してください。 感謝... Show More
Translation_Bot
AURIX™
TC38xのデータシートを見ると、ピンごとのバッファタイプが記載されています。 これが何を意味するのかについて、もっと詳しい情報はありますか? それとも、使用法を説明するアプリケーションノートですか?     TC38x では、IO にさまざまなバッファー タイプが記載されています。 しかし、... Show More
Translation_Bot
AURIX™
こんにちは、一緒に、 私はここで新しいので、問題に足を踏み入れました:TC364の発振モニターを使用したいのですが、ユーザーマニュアルの例では、下限と上限をfPLL0の+/- 10%に設定することです。 バックアップ クロックが基準として使用されるため、データシートにはバックアップ クロックの +/... Show More
Translation_Bot
AURIX™
インフィニオンチームの皆さん、こんにちは。 私はAURIX TricoreマイクロコントローラTC377_ED_EX使用しており、RTOSコードを一般的な構成に統合し、Tricore IDEでコードが正常にビルドされましたが、Lauterbach T32デバッガでコードをフラッシュし、すべての関数で... Show More
Translation_Bot
AURIX™
こんにちは   Aurix TC275TP に問題があり、DXCPL モードの Trace32 でフラッシュ内にデータを書き込む必要がありますが、正しいコマンド シーケンスがわかりません。 uC動作中にデータを書き込むことは可能ですか? 最初にフラッシュのロックを解除してから消去して書き込む必要があ... Show More
Translation_Bot
AURIX™
近日,我购买了一块KIT_AURIX_TC397_TFT板子,里面是官方默认的固件, 我看说明书里通过板子的Mini USB连接PC (Windows 10),就可以识别到板子,但是我用USB连接后,板子TFT屏幕正常点亮,只有D106 (V_UC)、D104 (SS2)灯亮和P13中的一颗灯在闪烁... Show More
Translation_Bot
AURIX™
コミュニティの皆さん、こんにちは。TC233開発ボードを数日間使用し始めていますが、コンソールにhello wolrdまたはmessgaを表示するようになりましたが、パテにも表示しようとしましたが、機能しません。私を助けることができるコードの例や何かはありますか?ありがとうございますsmartcon... Show More
Translation_Bot
AURIX™
#TC387 こんにちは、ブートローダを使用してBバンクにフラッシュすると問題が発生します。 点滅した後、Bバンクは0xFFでいっぱいになり、Aバンクをアクティブバンクとして設定し、AバンクをoxFFで満たした場合、考えられる理由を知っていますか?smartconx_target@Q!w2e3r4t... Show More
Translation_Bot
AURIX™
こんにちは、ethernet_input機能でイーサネットモジュールからデータを取得する必要があります。 しかし、何かを取得しようとするとクラッシュします。 ethernet_input(構造体 PBUF *P, 構造体 netif *netif) そこからデータを取得する方法はありますか?... Show More
Translation_Bot
AURIX™
aurix无法编译出elf文件  smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/aurix%E6%97%A0%E6%B3%95%E7%BC%96%E8%AF%91%E5%87%BAelf%E6%96%87%E4%BB%B6/td-p/726350 Show More
掲示板情報

AURIX™

こちらのフォーラムでは、32ビットAURIX™ TriCore™マイクロコントローラーに関する質問、コメント、フィードバックを投稿できます。AURIX™はアプリケーションを問わず、性能、メモリ、ペリフェラルにおいて最高のスケーラビリティを提供します。また、ISOの機能安全規格とEVITAの完全セキュリティ規格の両方を満たす、安全で安心なコンパニオンチップです。こちらのページでは、最新のボードページ、ソフトウェアとツールのGitHub、トレーニング、ドキュメント、FAQへのリンクも掲載しています。