Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob

AURIX™ フォーラムのディスカッション

Translation_Bot
AURIX™
近日,我购买了一块KIT_AURIX_TC397_TFT板子,里面是官方默认的固件, 我看说明书里通过板子的Mini USB连接PC (Windows 10),就可以识别到板子,但是我用USB连接后,板子TFT屏幕正常点亮,只有D106 (V_UC)、D104 (SS2)灯亮和P13中的一颗灯在闪烁... Show More
Translation_Bot
AURIX™
コミュニティの皆さん、こんにちは。TC233開発ボードを数日間使用し始めていますが、コンソールにhello wolrdまたはmessgaを表示するようになりましたが、パテにも表示しようとしましたが、機能しません。私を助けることができるコードの例や何かはありますか?ありがとうございますsmartcon... Show More
Translation_Bot
AURIX™
#TC387 こんにちは、ブートローダを使用してBバンクにフラッシュすると問題が発生します。 点滅した後、Bバンクは0xFFでいっぱいになり、Aバンクをアクティブバンクとして設定し、AバンクをoxFFで満たした場合、考えられる理由を知っていますか?smartconx_target@Q!w2e3r4t... Show More
Translation_Bot
AURIX™
こんにちは、ethernet_input機能でイーサネットモジュールからデータを取得する必要があります。 しかし、何かを取得しようとするとクラッシュします。 ethernet_input(構造体 PBUF *P, 構造体 netif *netif) そこからデータを取得する方法はありますか?... Show More
Translation_Bot
AURIX™
aurix无法编译出elf文件  smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/aurix%E6%97%A0%E6%B3%95%E7%BC%96%E8%AF%91%E5%87%BAelf%E6%96%87%E4%BB%B6/td-p/726350 Show More
Translation_Bot
AURIX™
こんにちは 私はTC397プロセッサに取り組んでいます。 私は自分のアプリケーションの安全保護システムを調査していますが、この点で、DAMがタグIDを持つバスマスターであることに出くわしました。 CAN DAMがバスマスターであることの用途を知っていますか? 私はバスマスターであることの記憶について... Show More
Translation_Bot
AURIX™
Infineon-AURIX_TC3xx_Part1-UserManual-v02_00-EN.pdf 10.9.1 によると、TC3XX クロック監視を有効にするには、いくつかのレジスタを設定する必要がありますか? 「図 89 クロック モニター」では、監視機能がいくつかの設定レジスタと「pll0... Show More
Translation_Bot
AURIX™
HIGHTEC 4.9.3 無料版では、iLLD_1_0_1_17_0 を使用してプロジェクトを作成すると、コンパイル時に関数 _init() が見つからないというメッセージが表示されます。この機能はどこにありますか? BSW/BaseSw/Infra/Ssw/TC38A/Tricore/Ifx_S... Show More
Translation_Bot
AURIX™
こんにちは TLF35584Qは一般的に使用されるSBCであり、AURIXプロセッサと頻繁に組み合わされます。 しかし、SPIによる設定に関するリファレンスマニュアルは見つかりませんでした。 ご支援いただきありがとうございます!smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p... Show More
Translation_Bot
AURIX™
  这里描述说实现中断嵌套需要配置中断优先级组,但是我没看到有介绍分组的文档,请问中断嵌套要如和实现?谢谢smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/TC375%E4%B8%AD%E6%96%AD%E5%B5%8C%E5%A5%97%E5%A6... Show More
掲示板情報

AURIX™

こちらのフォーラムでは、32ビットAURIX™ TriCore™マイクロコントローラーに関する質問、コメント、フィードバックを投稿できます。AURIX™はアプリケーションを問わず、性能、メモリ、ペリフェラルにおいて最高のスケーラビリティを提供します。また、ISOの機能安全規格とEVITAの完全セキュリティ規格の両方を満たす、安全で安心なコンパニオンチップです。こちらのページでは、最新のボードページ、ソフトウェアとツールのGitHub、トレーニング、ドキュメント、FAQへのリンクも掲載しています。