Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob

AURIX™ フォーラムのディスカッション

Translation_Bot
AURIX™
TC233でCAN送信が機能しないため、CAN初期化にiLLDサンプルソースのコードを使用しました。 TC233のCAN TxピンとRxピンにはP14_0 & P14_1を使用しました 以下のコードを共有しています   /***************************************... Show More
Translation_Bot
AURIX™
TC332には拡張CANフィルタをいくつ追加できますか? フィルタ構成にはIfxCan_Can_setExtendedFilter(&can00Node、&canFilter)を使用しています。  smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/Ho... Show More
Translation_Bot
AURIX™
AURIX3Gでも、Linux OSを使用することは可能ですか? AURIXからMMUの情報があれば、マニュアルの章を共有してください。 https://www.embedded.com/ces-2022-infineon-has-new-aurix-28nm-mcu-and-airoc-ble-soc/... Show More
Translation_Bot
AURIX™
こんにちは Allegro 33115 角度センサーを使用しようとしています AURIX TC367を使用しています 現在の問題は 私が送ったMOSI信号が何であれ、MISO信号の受信はいつも奇妙です データシートを参照して、SPIモード3を32ビットのデータ幅で設定しました これが私のSPI信号で... Show More
Translation_Bot
AURIX™
みなさん!私は.hexをフラッシュするソリューションを実装しようとしています CAN通信を介してTC397マイクロコントローラのファイル。MCUは情報のチャンクを受信しており、受信時にフラッシュする必要があります。 私はFlashの例に従っていますが、PFLASHのどの場所に書き込むべきかわかりませ... Show More
Translation_Bot
AURIX™
インフィニオンのSAK-TC367DP-64F300S AA Aurixコントローラーを使用しています。 PFlash1 の Core1 でコードが実行されている間に、Core0 (CPU0) をアイドル モードから実行モードに切り替えるのに問題があります。 現在、提供されたコードスニペットを使用し... Show More
Translation_Bot
AURIX™
コミュニティの皆さん、こんにちは。 私はTOMを使用して同期PWM信号を生成しているので、1つのTOMチャネルをタイマーとして使用して、リセット信号を他のすべてのチャネルに送信することを考えました。 この TIMER は、外部からリセット信号が到着すると自動的にリセットする必要があります。この信号は... Show More
Translation_Bot
AURIX™
FlexRay構成に最適なアプローチはどれですか? と言われました。estアプローチは、必要なオプションの定義から始めることです/したがって、基本的には2 MBit/secのデータレート、チャネルA、監視オプションを有効にします。これは最善のアプローチですか?はいの場合、どうすればよいですか?sma... Show More
Translation_Bot
AURIX™
SAK-TC397XP-256F300S サフィックス BC バージョンと BD バージョンの違いは何ですか?smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/SAK-TC397XP-256F300S%E5%B0%BE%E7%BC%80BC%E5%92... Show More
Translation_Bot
AURIX™
こんにちは Infineon Memtool 2021.8 を使用して、Infineon Miniwiggler v387 を Aurix Tc387 に接続しようとしています。 しかし、それらの間の接続を確立することができませんでした。 Memtool 設定に関連するサポートが必要で、DAP Mi... Show More
掲示板情報

AURIX™

こちらのフォーラムでは、32ビットAURIX™ TriCore™マイクロコントローラーに関する質問、コメント、フィードバックを投稿できます。AURIX™はアプリケーションを問わず、性能、メモリ、ペリフェラルにおいて最高のスケーラビリティを提供します。また、ISOの機能安全規格とEVITAの完全セキュリティ規格の両方を満たす、安全で安心なコンパニオンチップです。こちらのページでは、最新のボードページ、ソフトウェアとツールのGitHub、トレーニング、ドキュメント、FAQへのリンクも掲載しています。