Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob

AURIX™ フォーラムのディスカッション

Translation_Bot
AURIX™
TC29xイーサネット受信機がメッセージで飽和状態になった後に停止し、受信機がメッセージを受信し続けるためにイーサネットモジュールを再起動する必要がある問題のデバッグに取り組んでいます。 この動作は、2つの設計とTC2X9トライボードで確認されています。 デバッグ モードでは、受信ウォッチドッグ タ... Show More
Translation_Bot
AURIX™
コールド パワーオン リセット中に CAN20 からの修正不可能なエラーが原因で MTU が機能していないことが確認されています。 この問題は、コールド パワーオン リセット後に RAM の初期化が正しく行われないために発生します。 RAMを初期化できる特定の方法はありますか?     Show More
Translation_Bot
AURIX™
shortcontinuous モードに設定し、ild の spimaster_exchange 関数を使用すると、最大 5 バイトしか転送できないことがわかります。ロジック アナライザを使用したところ、6 バイトを送信する場合、チップ セレクト CS が Low になった後、5 バイトが正常に送信... Show More
Translation_Bot
AURIX™
親愛 なる AURIX TC397サンプルコードの使用(SPI_CPU_1_KIT_TC397_TFT)ADSバージョン:1.9.20プラットフォーム:KIT_A2G_TC397_5V_TFT 2台のTC397 EVKを接続してSPIを試すと、マスターSCLKO波形が測定されません。   Show More
Translation_Bot
AURIX™
こんにちはインフィニオン 私はデザインにTC397XPを使用しています。 P21_0(K17, set input floating) がクランプされると、P21_1(J17, set input floating) がクランプされますが、デザインで 2 つのピンが接続されません。 他のPINにはこ... Show More
Translation_Bot
AURIX™
ディアーズ: Autosar MCAL FW ビルドに Aurix Development Studio を使用していますが、IfxGtm_reg.h をビルドすると常にエラーが発生します。 "- 構文エラー - トークン "" deleted "。 前の議論を確認しましたが、「.sfrの自動インク... Show More
Translation_Bot
AURIX™
私たちのプロジェクトでは、TC387 MCU用の外部RAM(約2MB、将来的には8MB、車載用認定済み、-40度から125度)を探しています。 しかし、調べたところ、最大 512kB F-RAM CY15Bしか見つからず、TC387にも高密度ハイパーバスを使用することはできません。 「私たちに適した... Show More
Translation_Bot
AURIX™
こんにちは 他のトピックで提案されているように構成されたCANタイムスタンプ@Kavya_B使用しています。 分解能は 1us に設定され、GTM タイマーによって駆動されます。 通常のフレームトラフをPCカンケース(1Mbaudで1フレーム/10ms)をノードに送信し、フレーム間のデルタタイムをu... Show More
Translation_Bot
AURIX™
こんにちはGTM TOMモジュールでPWMを作っています。GTM_TOM_3_Phase_Inter_PWM_1_KIT_TC275_LKサンプルコードを使用して、TC367に適用されるコードを書いていますこのサンプルコードでは、PWM波形にTOM1のCH0から6を使用します。CH0はPWMマスタチ... Show More
Translation_Bot
AURIX™
こんにちは 私はAurix TC2XXに取り組んでいます。 コア x がコア y の DSPR にアクセスし、x != y の場合: Core x の DCACHE は、バイパスされるように構成されていない場合に関係していますか。 Show More
掲示板情報

AURIX™

こちらのフォーラムでは、32ビットAURIX™ TriCore™マイクロコントローラーに関する質問、コメント、フィードバックを投稿できます。AURIX™はアプリケーションを問わず、性能、メモリ、ペリフェラルにおいて最高のスケーラビリティを提供します。また、ISOの機能安全規格とEVITAの完全セキュリティ規格の両方を満たす、安全で安心なコンパニオンチップです。こちらのページでは、最新のボードページ、ソフトウェアとツールのGitHub、トレーニング、ドキュメント、FAQへのリンクも掲載しています。