Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob

AURIX™ フォーラムのディスカッション

Translation_Bot
AURIX™
デモプロジェクト「Application Kit TC397B」をダウンロードしました。 Windowsでビルドするにはどうすればよいですか 私はすでにbifacesをインストールしています 私は次の問題に遭遇しました: 1 1_ToolEnv/0_Build/9_Make/0_Src/AppSw/... Show More
Translation_Bot
AURIX™
请问tc397各个中断源的割り込みソース番号在哪个手册的哪一章?
Translation_Bot
AURIX™
こんにちは。Lauterbach を使用して TC397XP をデバッグすると、コードが書き込まれた後、main 関数に入ることができません。コードを焼き付けたところ、添付のような現象が起こりました。 TC397XP の電源は正常です。また、ローターバッハコードを初めてチップに書き込む前に、何か他の... Show More
Translation_Bot
AURIX™
最近在使用TC234测试CAN模块,但是遇到了一个问题,当我使用CAN0模块的时候,节点0,1,2都可以正常收发数据,并且都能进入接收中断,但是当我将模块修改为CAN1模块使用CAN1模块的节点0,1,2的时候能将数据发出,查看NSR寄存器发现RXOK为1说明我接收到了数据,但是程序不会进入中断不知... Show More
Translation_Bot
AURIX™
TC397 公開ボードは KIT_MINIWIGGLER_3_USB ライターを使用しているため、接続できない問題があります。 KIT_MINIWIGGLER_3_USB ハードウェアがボードに接続されている限り、電源投入時に LED6 が常に点灯 (赤色、ESR0 ピンがローレベル) することがわ... Show More
Translation_Bot
AURIX™
TC364DPコントローラーを使用していますが、特定のPFlash論理セクターの状態(消去済みかどうか)を知りたいです。どうすれば消去されているかどうかを知ることができます。そのためのレジスターはありますか?smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AUR... Show More
Translation_Bot
AURIX™
こんにちは、 RTOS に追加された Infineon-AURIX_STM_Interrupt_1_KIT_TC397 ルーチンが動作しません。設定時間に達しても割り込みをトリガーできません。ただし、別のルーチンでは問題ありません。この問題の原因は何ですか? RTOSと関係あるのでしょうか? ありが... Show More
Translation_Bot
AURIX™
こんにちは、インフィニオンのエンジニア 私の問題は主に、以前に STM32 MCU を使用したことがあり、そのデータシートには通常、ピンの多重化間の競合を説明する別の章があることが原因です。たとえば、3 つのピン A、B、C にはそれぞれ独自の機能がありますが、A がいずれかの機能を設定すると、C ... Show More
Translation_Bot
AURIX™
こんにちは OSとしてfreeRtosを使用しています。 CANバスのシミュレーションにはCANケースを使用します。CPUタイプはTC397です ループバックモードなしでCANデータ(標準CAN)を送受信したい。 ピンの定義は   IFX_CONST IfxCan_Can_Pins g_Can_1_... Show More
Translation_Bot
AURIX™
ソースコードを入手したいのですKIT_A2G_TC387_3V3_TFT どうぞ手を貸して下さい。smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/source-code/td-p/640295 Show More
掲示板情報

AURIX™

こちらのフォーラムでは、32ビットAURIX™ TriCore™マイクロコントローラーに関する質問、コメント、フィードバックを投稿できます。AURIX™はアプリケーションを問わず、性能、メモリ、ペリフェラルにおいて最高のスケーラビリティを提供します。また、ISOの機能安全規格とEVITAの完全セキュリティ規格の両方を満たす、安全で安心なコンパニオンチップです。こちらのページでは、最新のボードページ、ソフトウェアとツールのGitHub、トレーニング、ドキュメント、FAQへのリンクも掲載しています。