Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob

AURIX™ フォーラムのディスカッション

Translation_Bot
AURIX™
TLF35584+AURIX TC2XX はハードウェアとソフトウェアの機能安全目標をどのように達成しますか? 標準プロセスはありますか?smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/%E9%97%9C%E6%96%BCTLF35584-AURIX... Show More
Translation_Bot
AURIX™
こんにちは、DSADCでオーリックス生成励起波の代わりに外部生成搬送波を使用する方法の例はありますか? 背景:ファンクションジェネレータからシンガルにフィードしようとして、ステーターとローターの角度が90度の場合のレゾルバの位置をシミュレートしようとしています。 現在の DSADC コンフィギュレー... Show More
Translation_Bot
AURIX™
「IfxGtm_Tom_Timer_Config」 「triggerOut」はADCをトリガーするために使用されているようですが、「timerChannel」と関係がありますか? 「triggerPoint」はトリガーチャンネルとタイマーの関係を変えているようです。 タイマがPWMを検出できないのは... Show More
Translation_Bot
AURIX™
皆さん、こんにちは 関数intに PSRAMアドレスを入力し、マップを確認すると機能します。 ただし、HEXファイルにはPSRAMアドレスは含まれていません。 HEXファイルでPSRAMアドレスを取得するようにlslまたはツールを設定するにはどうすればよいですか?smartconx_target@Q... Show More
Translation_Bot
AURIX™
タスク
solved msg Solved
怎么用命令行窗口调用TASKING编译器?感谢您的阅读。

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/TASKING/td-p/654752

Translation_Bot
AURIX™
みなさん、こんにちは。CPU0 から障害を挿入しています。FLASHCON3 SMU アラーム ALM7[24] : PFlash ECC アラーム: シングル FLASHCON3ビット訂正トラッキング バッファがいっぱいです。 アクションとして、IGCS0 を設定しました。さて、ISRコールバッ... Show More
Translation_Bot
AURIX™
こんにちはチーム、 カスタムAURIX TC397xボードを設計しました。 ADS自体に統合されているAurixFlasherツールを使用してカスタムボードをフラッシュしています。 ファームウェアのアップデートを5〜6回繰り返した後、ボードをフラッシュできませんでした。 AurixFlasherツー... Show More
Translation_Bot
AURIX™
关于TC397做SPI的master, sampling point 的配置,我有些问题想请教下: sampling point是一个范围值, 在B和C之间对吗? 我目前的配置:A=2  B=0  C=1, 可以在下方的波形图中标注下数据传输中实际的采样点吗? 我在实际测试中,会发现概率出错的情况,... Show More
Translation_Bot
AURIX™
皆さん、こんにちは 私はAurixTC387を使用していました アプリケーションソフトウェアを完全に消去してフラッシュすると、保護フックがなく、ソフトウェア機能が機能し、CPUをシャットダウンしてリセットし、ソフトウェアを実行しようとすると、DSTRのアライメントエラーを示す保護フックとフラッシュア... Show More
Translation_Bot
AURIX™
こんにちはチャンゼリゼ、 UARTの動作で問題が発生しています。 MCU - TC397 そのため、TERA TERMを使用してログを印刷しています。 以下の標準コードを使用しています。 void print_f(const char *p_frm, ...){va_list p_arg; va_s... Show More
掲示板情報

AURIX™

こちらのフォーラムでは、32ビットAURIX™ TriCore™マイクロコントローラーに関する質問、コメント、フィードバックを投稿できます。AURIX™はアプリケーションを問わず、性能、メモリ、ペリフェラルにおいて最高のスケーラビリティを提供します。また、ISOの機能安全規格とEVITAの完全セキュリティ規格の両方を満たす、安全で安心なコンパニオンチップです。こちらのページでは、最新のボードページ、ソフトウェアとツールのGitHub、トレーニング、ドキュメント、FAQへのリンクも掲載しています。