Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob

AURIX™ フォーラムのディスカッション

Translation_Bot
AURIX™
こんにちは 現在、6コアのTC397XEプロセッサを含むRTOSプロジェクトに取り組んでいます。 PSPR や DSPR など、各コアのメモリ使用量を計算するための特定の要件があります。 この情報は、メモリの過負荷があるかどうか、およびシステムにタスクを追加できるかどうかを判断するのに役立つため、非... Show More
Translation_Bot
AURIX™
現在、TC367チップのEVADCをプロジェクト開発で使用する場合、キュー入力レジスタ(QINR)を書き込み用に構成すると、書き込み COOLDIM_PRG_BOARDを焼いた後に個々のチャネルが失われるという深刻な問題が発生しています。 各 POWER_DRILL2GO がオンになると、チャネルが... Show More
Translation_Bot
AURIX™
こんにちは HybridKit EVAL_100W_DRIVE_CFD2 とAxial Fluxマシンを組み合わせて実行しようとしています。One eyeで設定をしていると、PIスピードコントローラーのKp値とKi値を設定する部分に出くわしました。私の WM_MOTOR_CONTROL_01の仕様を... Show More
Translation_Bot
AURIX™
みなさん!TC397マイコンのSOTAアプリケーションの例はありますか?ありがとうございます!smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/TC397-Aurix-SOTA/td-p/663936 Show More
Translation_Bot
AURIX™
Infineon Technology Community は、Infineon の公式技術 Q&A サポート プラットフォームです。 年中無休のテクニカルサポート いつでも技術的な質問をしてください。24 時間以内に返信します。 200名を超えるインフィニオンのプロフェッショナルエンジニアチ... Show More
Translation_Bot
AURIX™
こんにちは TC233 PFlash をテストするときに、割り込みを無効にしてから PFlash を読み取ると、コードが機能しなくなったようです。 しかし、UDE を使用するか、割り込みを有効にすると、データを読み出すことができました。 PFlash の読み出し時に割り込みを無効にする必要がありま... Show More
Translation_Bot
AURIX™
tc397如果把CPU0内狗超时的SMU alarm ALM8[10]设置为触发NMI trap。那么当CPU0内狗超时时应该触发NMI trap且AEX寄存器的bit9 NMISTS应该置位。但是我测出来的结果是NMI trap能进,但是AEX寄存器的bit9没有被置位。而其它配置成了NMI tr... Show More
Translation_Bot
AURIX™
ハードウェア (Aurix 38X を使用) の温度が下がると (温度が PMS_DTSLIM の値よりも高い)、Aurix 38X がリセットされます。 Trace32で「Go」を押すと、同じ条件でコントローラーが再び正常に動作します。 レジスタを確認したところ、SCU_RSTSTAT 0x500... Show More
Translation_Bot
AURIX™
こんにちは例えば、 G0 の AN4 をチャネルネイグブールでサンプリングした場合、例: AN2とAN3を「連続モード」で可能な限り高速に使用した場合、その結果をバッファに書き込むことは可能でしょうか、例えばDMAによって、理想的にはADC測定のタイムスタンプを付けることは可能ですか?   おかげで... Show More
Translation_Bot
AURIX™
最近チップの選択をしていて、このチップの DMpis を知る必要がありましたが、ドキュメントを検索しても見つかりませんでした。smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/AK-TC212S-8F133SC%E8%8A%AF%E7%89%87%E7... Show More
掲示板情報

AURIX™

こちらのフォーラムでは、32ビットAURIX™ TriCore™マイクロコントローラーに関する質問、コメント、フィードバックを投稿できます。AURIX™はアプリケーションを問わず、性能、メモリ、ペリフェラルにおいて最高のスケーラビリティを提供します。また、ISOの機能安全規格とEVITAの完全セキュリティ規格の両方を満たす、安全で安心なコンパニオンチップです。こちらのページでは、最新のボードページ、ソフトウェアとツールのGitHub、トレーニング、ドキュメント、FAQへのリンクも掲載しています。