公告

大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此

Tip / 登入 to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob

AURIX™ 论坛讨论

GCHeather-Shao
AURIX™
SAK-TC375TE-96F300W AB  SAK-TC275TP-64F200W DC  1.0 3月19日英飞凌技术社区举办了一场主题为  “英飞凌AURIX™ TC3xx车规级单片机和典型模块技巧及运用(CAN-FD、SMU、ADC”线上研讨会,详情如下图 大家如果错过了该次直播,不用担... Show More
GCHeather-Shao
AURIX™
英飞凌技术社区是英飞凌官方的技术问答支持平台,平台能够: 24/7技术支持 技术问题随时问,24小时内必回复 200+英飞凌专业工程师团队在线回复 英飞凌专业技术团队支持,全球10万+工程师会员互帮互助 可自由使用中文提问 除英文/日文外,英飞凌技术社区可支持简体(需切换到CN语言页面)... Show More
Translation_Bot
AURIX™
你好 Team,   我们试图在 IFX 377 TE 控制器上启用 3 个 HS CAN 通道,配置如下 节点 Rxd 接收端口 NPCRx.RXSEL 传输端口 CAN00 CAN00_RXDB P20.7 001B P20.8 CAN01 CAN01_RXDB P14.1 001... Show More
Translation_Bot
AURIX™
你好, 我正在研究 TC387QP160F300S 我想将端口 P00.12 配置为模拟输入通道,以便用于快速比较。 我面临的问题是,I/O 模块由 VEXT=3.3V 供电,而我想比较的信号最高可达 5V。 我还在使用 ADC 和 VDD=5.0V、 因此,我想知道是否有可能将其配置为仅供 P0... Show More
Translation_Bot
AURIX™
成员们好   我有一个关于如何擦除 SMU ALM7[7] 的问题。 该警报与 SPU 模块有关,但该集成电路中没有 SPU 模块。 因此,我想知道为什么会激活这个警报,以及如何才能消除这个警报。 每次打开集成电路时,警报都会设置为 0x1。 我试着清除所有警报,但 Alram 7[7] 始终处于 ... Show More
Translation_Bot
AURIX™
你好,,我们一直在使用这个编程器,最初它工作得很好,但后来有几次编程器无法工作了。如果笔记本电脑和要闪烁的设备之间完成了连接,则编程器中的两个 LED 将亮起,此时设备一侧的 LED 亮起,但另一侧(笔记本电脑一侧)的 LED 不亮。 并在 memtool 中发现了弹出消息,快照附在下面。smart... Show More
Translation_Bot
AURIX™

请教一下,TC377的同一个module的不同node,是否可以设置不同的波特率?

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/TC377-can/td-p/737918

K_AD
AURIX™
你好,我目前实现了 PBL&SBL 但目前的问题是:将SBL下载到RAM区域后,通过SBL下载App正常;但从App跳回PBL在下载SBL,进入SBL后上位机发送的CAN 报文响应超时。我在SBL中添加调试报文,报文正常发送出来。App与PBL的RAM区域都为240k,SBL的ram区域为64k,另... Show More
Translation_Bot
AURIX™
英飞凌专家,您好、   有人能解释为什么 Hssl_MulitRead 函数需要 2 个 DMA 通道,而 Hssl_MulitWrite 函数只需要 1 个 DMA 通道吗? 谢谢。  smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/Aurix-... Show More
Translation_Bot
AURIX™
嗨..、 我打算通过网上购买KIT_A2G_TC397_3V3_TFT 评估板用于我的项目。仿真器的部件号是多少?   谢谢 萨拉瓦南 D    smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/KIT-A2G-TC397-3V3-TFT/td-p/7... Show More
Translation_Bot
AURIX™
大家好我正在处理 TC397 的中断,但不知道如何禁用它们。 我按照下面的示例进行了操作:已解决:TC387 TLF35584 ESR1 - 英飞凌开发人员社区我实现了相同的 myTrapExtensionHook,并能够接收结构 IfxCpu_Trap。 但是,当代码退出我的处理程序钩子函数(该函... Show More
Translation_Bot
AURIX™
我一直在阅读示例代码和使用开发工具包。 但我注意到示例并没有使用引脚映射器。 我想建立一个新项目,使用 Pin 映射器,然后继续。 因为我正在制作一块电路板,我希望能尽可能简单地设置它。 我正试图使用引脚映射器重新创建"blinky" ,但我不确定" 应调用" 来设置 LED 的开/关 ....... Show More
讨论版信息

AURIX™

"在本论坛中,您可以发布关于32位AURIX™ TriCore™微控制器的问题、评论和反馈。AURIX™在性能、内存和外设方面提供了跨应用的最高可扩展性。它是一个安全的配套芯片,符合ISO功能安全标准和EVITA全面安全标准。在这里,你还可以找到最新的电路板页面、软件和工具GitHub、培训、文件和常见问题的链接。 "