公告

大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此

Tip / 登入 to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob

AURIX™ 论坛讨论

GCHeather-Shao
AURIX™
SAK-TC375TE-96F300W AB  SAK-TC275TP-64F200W DC  1.0 3月19日英飞凌技术社区举办了一场主题为  “英飞凌AURIX™ TC3xx车规级单片机和典型模块技巧及运用(CAN-FD、SMU、ADC”线上研讨会,详情如下图 大家如果错过了该次直播,不用担... Show More
GCHeather-Shao
AURIX™
英飞凌技术社区是英飞凌官方的技术问答支持平台,平台能够: 24/7技术支持 技术问题随时问,24小时内必回复 200+英飞凌专业工程师团队在线回复 英飞凌专业技术团队支持,全球10万+工程师会员互帮互助 可自由使用中文提问 除英文/日文外,英飞凌技术社区可支持简体(需切换到CN语言页面)... Show More
CV_engineer
AURIX™
我的方案是用64个专用buffer和64个滤波器配合实现接收64个不同ID的报文。接收用的中断。经过测试发现,buffer0-7和buffer31-36的接收正常,其余buffer经过查寄存器和内存,发现,报文都已接收,但是并没有触发中断。不知道有没有人遇到过同样的问题。或者知道解决办法。望不吝赐教... Show More
让梦想飞一会
AURIX™
Tc38x的Psi5有四个通道,每个通道支持六个传感器插槽怎么理解
无惧
AURIX™
Warning, Core0, Tc2CoreTargIntf, Unexpected target reset detected ! 这种报警,怎么定位。有谁知道有哪些情况会出现吗?
无惧
AURIX™
用TC222搭建了一套程序,之前都运行的很稳定,目前添加了一些程序之后,会在不定的时间内复位,有时候是好几个小时,有时候是几分钟。目前测试了1、空跑程序没有复位,确定不是硬件电路问题;2、放置溢出代码,运行停止,排除溢出问题;3、放置死循环代码,程序卡住,排除看门狗调用问题。4、查看寄存器,显示的是... Show More
风行者
AURIX™
当前配置CAN模块收发都是先会配置好PIN、CANID、MO等等,然后调用收发函数。 现在比如我需要接收到外部0x100~0x200区间内任意的一个CAN ID报文,需要怎么配置呢?不可能枚举把所有都列出来把,如果MO不够呢
sanqisang
AURIX™
例程中使用了IfxMultican_Can_MsgObj_initConfig这个函数,里面设置了int型的messageId ,只能接收messageId的报文。 我看到有acceptanceMask这个参数,但既然设置了Id,mask并没办法起作用啊 请问大佬们该怎么配置 目前用的是TC297的... Show More
西贝12345
AURIX™
TC377和TC397的区别是什么啊
让梦想飞一会
AURIX™
Adc的每个kernel对应的针脚有区别么?相同的外部ad采集电路,上拉680k到5V,有的通道采集悬空电压是5V,有些是4.8V
破案极品飞剑
AURIX™
我设置的PWM100微秒触发一次ADC采样,在adc采样初始化配置的时候,采样时间配置的是1微秒,那么这1微秒指的是我把所有通道扫描一遍的时间,还是每扫描一个通道所用的时间是1微秒。 void IfxVadc_Adc_initModuleConfig(IfxVadc_Adc_Config *conf... Show More
cool0o0mark
AURIX™
我在使用UART+DMA的时候发现,主要的例程都是确定长度的DMA中断。 不管是软件还是硬件,有没有类似与STM32 使用uart IDLE中断+DMA 的方式,这样可以得到完整的不定长度 一帧 的数据。 有没有大佬可以提供个方式,或者思路
讨论版信息

AURIX™

"在本论坛中,您可以发布关于32位AURIX™ TriCore™微控制器的问题、评论和反馈。AURIX™在性能、内存和外设方面提供了跨应用的最高可扩展性。它是一个安全的配套芯片,符合ISO功能安全标准和EVITA全面安全标准。在这里,你还可以找到最新的电路板页面、软件和工具GitHub、培训、文件和常见问题的链接。 "