公告

大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此

Tip / 登入 to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob

AURIX™ 论坛讨论

GCHeather-Shao
AURIX™
SAK-TC375TE-96F300W AB  SAK-TC275TP-64F200W DC  1.0 3月19日英飞凌技术社区举办了一场主题为  “英飞凌AURIX™ TC3xx车规级单片机和典型模块技巧及运用(CAN-FD、SMU、ADC”线上研讨会,详情如下图 大家如果错过了该次直播,不用担... Show More
GCHeather-Shao
AURIX™
英飞凌技术社区是英飞凌官方的技术问答支持平台,平台能够: 24/7技术支持 技术问题随时问,24小时内必回复 200+英飞凌专业工程师团队在线回复 英飞凌专业技术团队支持,全球10万+工程师会员互帮互助 可自由使用中文提问 除英文/日文外,英飞凌技术社区可支持简体(需切换到CN语言页面)... Show More
zxc
AURIX™
将TC397XP芯片换成TC397XA芯片后,CAN收发引脚和CAN模块、CAN节点都对应改了,但是CAN通讯无法实现收发数据。已经对连接CAN RX和TX的TC397 引脚进行过拉高或拉低测试,用万用表测量值是相符的,说明CAN收发硬件连接应该是没什么问题的。但是软件部分在原来的TC397XP上,... Show More
拉拉了
AURIX™
链接文件内容 EXTERN(_START) ENTRY(_START) MEMORY { BootCode : org = 0x80000000, l = 1000 } SECTIONS { .bootCode : { *(.bootct... Show More
BruceLI
AURIX™
如图所示,TC264能够顺利连接到DAS,但是在memtool中无法正确连接。存在偶然的概率可以进行连接 Show More
zxc
AURIX™
有哪位大佬有TC397XA的用户手册吗
一点点蓝
AURIX™
请教各位大神,调试TC367芯片主模式时,调用英飞凌的库函数,只能够发送Lin通讯的同步间隔段、同步段,PID段一直发送不出去,故障显示:帧发送超时。请问一下会是什么原因导致?
Qi2116687645
AURIX™
TC275 ATOM模块怎么配置中心对齐的PWM?
独秀一郎
AURIX™
为什么使用MCAL自带的Ifx_Ssw_Tc0.c文件时,编译会报错:ltc E106: unresolved external: __USTACK0 - (Ifx_Ssw_Tc0.o) ltc E106: unresolved external: __CSA0 - (Ifx_Ssw_Tc0.o) ... Show More
破案极品飞剑
AURIX™
换了新版本之后,highteec编译报错,编译过程中用到了一个float.h文件,位置在hightec的安装文件夹内,而不是工程文件夹中,错误类型为symbol “xx”could not be resolved。
xuexiang
AURIX™
初始化STM后,调用Stm_EnableAlarm,触发了trap,注释掉这个enable函数就不会触发,这是什么原因呢?
SHUAI
AURIX™
大家好,请教各路大神英飞凌XC2300B 是否支持将数据写到固定地址地RAM中,掉电后数据会自动消失。 有没有例程或者手册,麻烦大家了。1156787609@qq.com
讨论版信息

AURIX™

"在本论坛中,您可以发布关于32位AURIX™ TriCore™微控制器的问题、评论和反馈。AURIX™在性能、内存和外设方面提供了跨应用的最高可扩展性。它是一个安全的配套芯片,符合ISO功能安全标准和EVITA全面安全标准。在这里,你还可以找到最新的电路板页面、软件和工具GitHub、培训、文件和常见问题的链接。 "