公告

大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此

Tip / 登入 to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob

AURIX™ 论坛讨论

GCHeather-Shao
AURIX™
SAK-TC375TE-96F300W AB  SAK-TC275TP-64F200W DC  1.0 3月19日英飞凌技术社区举办了一场主题为  “英飞凌AURIX™ TC3xx车规级单片机和典型模块技巧及运用(CAN-FD、SMU、ADC”线上研讨会,详情如下图 大家如果错过了该次直播,不用担... Show More
GCHeather-Shao
AURIX™
英飞凌技术社区是英飞凌官方的技术问答支持平台,平台能够: 24/7技术支持 技术问题随时问,24小时内必回复 200+英飞凌专业工程师团队在线回复 英飞凌专业技术团队支持,全球10万+工程师会员互帮互助 可自由使用中文提问 除英文/日文外,英飞凌技术社区可支持简体(需切换到CN语言页面)... Show More
破案极品飞剑
AURIX™
TC275的QSPI通信是利用中断来完成的,我想在PWM中断中每个周期读取QSPI的值,这个中断优先级怎么安排,是PWM的中断优先级最高吗
拉拉了
AURIX™
QSPI unit2和unit0 1 3 4 5 不一样,导致配置完mcal后,unit2 调用mcal同步接口后一直报失败,其他的unit都是没有问题的,不确定是不是mcal的问题。
MelodyZzzzz
AURIX™
UDE l连接报错:“Loading UDE license server failed!” 通过PLS连接UDE,已正确添加license。建立新工作空间的时候报错: Message from component '' : Failed to init debug server from sav... Show More
远古烟头
AURIX™
“Description Resource Path Location ID Type scanner info problem: cctc E306: processor -t does not exist TASK_TC377TP line 0 2681 CScannerInfo Proble... Show More
王斐
AURIX™
TC397能否用一个引脚既做TOM的输出,又做TIM输入?因为对方是单线输入输出的,我需要先发送PWM波命令,然后接收对方发过来的数据。谢谢
JoeDai
AURIX™
芯片手册中只找到一个地址区间0xF0000400--0xF00005FF,而我需要查看这些寄存器内部具体内容,该如何查找?
xinlangzaihou
AURIX™
目前使用TC377控制器,移植协议的时候遇到一个超大的全局结构体(50K)在函数中对其元素进行赋值(包含结构体,共用体,位定义),发现无法赋值(通过memary查看确实没有成功)。然后将堆栈扩大到60K,使用局不变量,此时该结构体元素是可以进行读写的,但是发现随着使用该结构体变量的增加,其需要的.h... Show More
破案极品飞剑
AURIX™
在TC275的GTM模块中使用TOM产生PWM,之后在PWM中断函数里面想读取两遍QSPI的值,但是读取第二次的时候一直没值,第一次读取有值,大家有没有遇到过这种情况
破案极品飞剑
AURIX™
QSPI的配置跟例程一样,为什么例程的QSPI示波器可以探测到spi的clock信号,但是我的工程按照例程qspi配置示波器探测不到信号,通信失败,有伙伴知道这是什么问题吗
讨论版信息

AURIX™

"在本论坛中,您可以发布关于32位AURIX™ TriCore™微控制器的问题、评论和反馈。AURIX™在性能、内存和外设方面提供了跨应用的最高可扩展性。它是一个安全的配套芯片,符合ISO功能安全标准和EVITA全面安全标准。在这里,你还可以找到最新的电路板页面、软件和工具GitHub、培训、文件和常见问题的链接。 "