公告

大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此

Tip / 登入 to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob

AURIX™ 论坛讨论

GCHeather-Shao
AURIX™
SAK-TC375TE-96F300W AB  SAK-TC275TP-64F200W DC  1.0 3月19日英飞凌技术社区举办了一场主题为  “英飞凌AURIX™ TC3xx车规级单片机和典型模块技巧及运用(CAN-FD、SMU、ADC”线上研讨会,详情如下图 大家如果错过了该次直播,不用担... Show More
GCHeather-Shao
AURIX™
英飞凌技术社区是英飞凌官方的技术问答支持平台,平台能够: 24/7技术支持 技术问题随时问,24小时内必回复 200+英飞凌专业工程师团队在线回复 英飞凌专业技术团队支持,全球10万+工程师会员互帮互助 可自由使用中文提问 除英文/日文外,英飞凌技术社区可支持简体(需切换到CN语言页面)... Show More
xuxu
AURIX™
将TC234L官方提供的CAN demo的loopback模式改为使用外部引脚后无法传输,将其配置为pinmap中的引脚后,无法进入发送中断,使用的引脚如下,且相应引脚也接了CAN收发器,请问该如何解决呀? (CAN模块的供电测试了是正常的,在debug状态下程序运行时,发送引脚只有mv的电压,接收... Show More
一粒尘埃
AURIX™
请问如下文档在哪里下载
sonia
AURIX™
lsl文件中,将text段copy到ram,编译器具体是如何实现的?
Bellawu
AURIX™

知乎上这个问题热度比较高,希望在此问题下输出英飞凌的观点,并适当植入英飞凌产品和解决方案,请协助作答,内容尽量详实有理有据,感谢。

仕义
AURIX™
各位好。 程序是我在Infineon官网上down下来的评估程序,将其导入TASKING之后,Build Project之后出现Program "make" not found in PATH提示。 没有找到编译器,应该是路径设置问题。 这个Project是一个makefile Project,编... Show More
京畿提督
AURIX™
在开发SPI通讯相关功能时,进行debug,但是每一次运行都会跳转到标题所示的故障中,打片机卡死停止debug。通过查看GPR-A11寄存器获知故障代码地址,显示的是官方提供的IfxQspi_read16函数,而非用户书写的代码。希望有人能清晰的解释一下这个问题,谢谢。
韦弦之佩
AURIX™
现在想用ATOM模块输出带有死区的互补PWM模块; 之前在ATOM中配置出了互补PWM,但是不知道怎么在该模块设置出死区。 后面想是不是得在PWMHl中设置,找到库函数后,其配置的流程又很复杂。 想请问一下各位带死区互补PWM的配置思路。在ATOM模块到底需要用到哪些函数完成它的输出和死区控制?谢谢... Show More
Jason_Lee
AURIX™
Hi Supporter        我的问题如题。前期开发阶段通过miniWiggle tool DAP 协议 debug TC377。目前正式产品需要提供ETK接口。 问题是ETK接口是16Pin的,miniWiggle的 DAP接口是10Pin的,接口不兼容。我想知道ETK接口中支持的DAP... Show More
Douw
AURIX™
如题, 猜想一个小的应用,借用手机摄像头监控驾驶员疲劳状态。 不过手机的核心是以功耗小作为制约条件,是不是在性能方面不能满足车机的需求呢?
zxc
AURIX™
各位大佬,谁有SOTA的资料和demo啊,可以分享给我吗?
讨论版信息

AURIX™

"在本论坛中,您可以发布关于32位AURIX™ TriCore™微控制器的问题、评论和反馈。AURIX™在性能、内存和外设方面提供了跨应用的最高可扩展性。它是一个安全的配套芯片,符合ISO功能安全标准和EVITA全面安全标准。在这里,你还可以找到最新的电路板页面、软件和工具GitHub、培训、文件和常见问题的链接。 "