公告

大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此

Tip / 登入 to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob

AURIX™ 论坛讨论

GCHeather-Shao
AURIX™
SAK-TC375TE-96F300W AB  SAK-TC275TP-64F200W DC  1.0 3月19日英飞凌技术社区举办了一场主题为  “英飞凌AURIX™ TC3xx车规级单片机和典型模块技巧及运用(CAN-FD、SMU、ADC”线上研讨会,详情如下图 大家如果错过了该次直播,不用担... Show More
GCHeather-Shao
AURIX™
英飞凌技术社区是英飞凌官方的技术问答支持平台,平台能够: 24/7技术支持 技术问题随时问,24小时内必回复 200+英飞凌专业工程师团队在线回复 英飞凌专业技术团队支持,全球10万+工程师会员互帮互助 可自由使用中文提问 除英文/日文外,英飞凌技术社区可支持简体(需切换到CN语言页面)... Show More
去污小霸王
AURIX™
有没有大佬分享下TC22X系列ILLD,我在AURIX Development Studio没看到TC22系列的,邮箱1650916470@qq.com,麻烦分享下
逐_
AURIX™
查阅芯片手册发现想要关闭相关内存的自动初始化需要将PROCONRAM中的RAMIN位修改为0x11,但是这个寄存器是只读寄存器,一旦写入就会触发BUS ERROR。希望有大佬能支个招。
oneday
AURIX™
hi,各位老师: 请问TC3XX WDT 的check access应该如何使用?以及Time Check Password如何理解及使用?读手册时,一直没有理解到Time Check Password的含义,如下是对应的Time Check Password解释中文翻译: 如果使能时间检查 (WD... Show More
逐_
AURIX™
在烧入程序的时候上报写入到内存0xA0000000-0xA0FFFFFF refused.Flash program也一直失效,之前有改过DF_UCB里面的proconram寄存器,当时还是可以刷写程序。过了周末之后就变成现在这样子,求大佬支个招,另读confirm1寄存器各位也显示是Unlock解... Show More
晓得不
AURIX™
在safety manual 中看到SBST, 参考文档如下,但找不到下面的文档,哪位大神可以分享一下 TriCore AURIX SBST User Manual v1.0, 2016-10, Infineon Technologies AG Munich
xuxu
AURIX™
我想要使用下述这款软件对我的程序进行调试,使用的开发板是英飞凌官方的T234L triboard 请问: 1 这款UDE可以通过英飞凌的DAP miniwiggle进行连接调试吗,如果可以的话,是否需要电脑上独立安装DAS才能运行(因为我只安装了ADS内部自带的DAS),以及需要如何对UDE的连... Show More
Sherry
AURIX™

AURIX 在 MyICP 中的文档只能一个一个下载吗?请问有没有打包下载的方法?谢谢!

Zarker111
AURIX™
各位好,我正在使用TC397实现多核OVC。 具体的做法是: 1.在启动代码里面开启了所有核的DCACHE。 2.设置两个映射块,从pflash(0x8xxxxxxxx)映射到0xBxxxxxxx(LMU),启动所有核的OVC功能,都是在core0里面启动核设置。 3.在核0里面修改标定量A,同时在... Show More
Costas
AURIX™
TC397的datasheet只有关于内部晶体驱动电路的结构的说明,内部负载电容的选择等,但没有看到对应晶体的驱动功率,gm等具体指标要求,请问这部分从哪里能找到?
Ralphance
AURIX™
想使用一些标准的C库函数,如math.h中的一些sin,cos等函数,但是不知道怎么添加,请问有人操作过这种吗,请赐教。
讨论版信息

AURIX™

"在本论坛中,您可以发布关于32位AURIX™ TriCore™微控制器的问题、评论和反馈。AURIX™在性能、内存和外设方面提供了跨应用的最高可扩展性。它是一个安全的配套芯片,符合ISO功能安全标准和EVITA全面安全标准。在这里,你还可以找到最新的电路板页面、软件和工具GitHub、培训、文件和常见问题的链接。 "